- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
July 10, 2023
Près d’un milliard d’êtres humains vivent encore sans aucun accès à l’électricité et se retrouvent chaque jour confrontés aux sérieuses difficultés que cette situation leur impose. C’est dans ces territoires que l’électrification solaire photovoltaïque permet un développement concret et durable et que Stäubli Renewable Energy peut s’engager en apportant son soutien.
Créée en 2019 aux Pays-Bas sous la forme d’une fondation d’utilité publique, Sopowerful est une organisation qui œuvre en faveur de la durabilité. Présente au Malawi, en Tanzanie et au Liban, Sopowerful construit des systèmes d’énergie solaire en collaborant avec des partenaires locaux dans le cadre de projets qui ont pour objectif de fournir des soins de santé, d’améliorer l’éducation ou d’assurer un accès à l’eau potable pour les populations des communautés défavorisées. En parallèle, l’organisation soutient l’emploi local en construisant ses installations avec des entrepreneurs locaux. À ce jour, les projets de Sopowerful ont bénéficié à plus de 110 000 personnes grâce à des partenariats mis en place avec près de 30 entreprises internationales. Parmi elles figure Stäubli, qui propose des solutions de connexion pour installations solaires.
L’engagement de Stäubli
Les motivations de Stäubli Renewable Energy en matière de durabilité s’accordent parfaitement avec les missions de Sopowerful. Les contacts entre les deux parties se sont intensifiés au cours de l’année dernière et ont donné lieu à un premier don de composants eBOS Stäubli et des outils PV Stäubli correspondants en vue de soutenir un projet de Sopowerful au Malawi. Une formation pratique en ligne a ensuite été dispensée auprès de l’équipe technique locale au Malawi en coopération avec un expert local spécialisé dans la consultation, la conception, la fourniture et l’installation de systèmes solaires. Cette formation portait sur plusieurs thèmes et visait à donner des conseils et des instructions quant aux meilleures pratiques pour monter en toute sécurité les connecteurs MC4 originaux, et ainsi garantir une installation sans risque et des performances drables des nouveaux systèmes photovoltaïques.
Des changements indispensables
L’électrification de centres médicaux et d’hôpitaux permet à 85 % des personnes vivant dans des zones rurales de bénéficier de soins de santé indispensables ou de meilleure qualité. Dans le cadre de ce type de projet, l’énergie solaire permet de faire fonctionner les équipements et les appareils médicaux, de conserver les médicaments et les vaccins, et de fournir l’éclairage nécessaire.
L’éducation est la pierre angulaire de la lutte contre la pauvreté et pose les fondations nécessaires au développement futur. Dans ce contexte, l’électrification permet de bénéficier d’un éclairage adapté pour développer l’apprentissage de la lecture, utiliser certains outils pédagogiques et fournir un éclairage de sécurité.
L’accès à l’eau potable contribue à améliorer les conditions d’hygiène, à réduire les risques sanitaires et à augmenter les récoltes de manière à lutter contre la malnutrition. L’énergie solaire permet d’obtenir de l’eau courante pour se laver et nettoyer, de l’eau potable plus propre et d’irriguer les champs cultivés tout au long de l’année.
Ce sont là les domaines d’activité dans lesquels s’inscrivent les projets de Sopowerful.
Un partenariat officiel
Stäubli a aujourd’hui conclu un accord pour devenir un partenaire officiel de Sopowerful et ainsi apporter son soutien continu aux projets de l’organisation qui s’inscrivent dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) suivants : 2 – Faim « zéro », 3 – Bonne santé et bien-être, 4 – Éducation de qualité, 6 – Eau propre et assainissement, 7 – Énergie propre et d’un coût abordable.
Matthias Mack, vice-président de Stäubli Renewable Energy, déclare au sujet de ce partenariat : « En tant que précurseur dans le domaine des connecteurs électriques solaires pour des solutions fiables et sûres, nous voulons non seulement contribuer à la sécurité de l’industrie photovoltaïque, mais également à l’amélioration de notre stratégie en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour favoriser un avenir durable. Ce partenariat reflète notre engagement en matière de critères ESG. »
Stefano Cruccu, cofondateur et directeur de la fondation Sopowerful, confirme ces propos : « Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir Stäubli en tant que partenaire majeur et de bénéficier de son soutien, de ses produits PV de pointe et de son expérience de longue date dans l’industrie solaire en vue de consolider nos projets et d’instaurer un avenir durable. »
Stefano Cruccu, cofondateur et directeur de Sopowerful (au centre), avec Matthias Mack, vice-président de Stäubli Renewable Energy (2e à gauche), Oliver Haldi, directeur du marketing de Stäubli Renewable Energy (1er à gauche), Gerald Vogt, PDG du Groupe Stäubli (2e à droite), Franco Delvecchio, PE de Stäubli Electrical Connectors (1er à droite)
Projet de système d’énergie solaire sur le toit d’une école réalisé par Sopowerful
Inauguration d'un système photovoltaïque dans une école secondaire à Dedza, au Malawi.