- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Da der Stromverbrauch von Computergrafikkarten in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist, ist es heute entscheidender denn je, die Kühlung und Wärmeableitung dieser wichtigen Komponenten effektiv zu steuern.
Für ein optimales Spielerlebnis ist eine maximale Leistung der Grafikkarte unerlässlich. Überhitzung beeinträchtigt nicht nur das Spielerlebnis, sondern wirkt sich auch negativ auf die Lebensdauer der Grafikkarten aus.
Als der Grafikkartenintegrator „Colorful“ seine neueste High-End-Grafikkartenserie iGame KUDAN entwickelte, stellte das chinesische Unternehmen fest, dass eine Kombination aus Luft- und Flüssigkeitskühlung innerhalb des Grafikkartenmoduls die optimale Lösung für eine maximale Wärmeableitung sein würde.
Es lag auf der Hand, dass nur ein Kupplungslieferant mit umfassender Erfahrung in der Kühlung von Rechenzentren und Supercomputern der geeignete Partner für diese Anwendung sein würde. Die bewährte Reputation von Stäubli in diesen Bereichen war ausschlaggebend dafür, dass das Unternehmen ausgewählt wurde, um die sicherste und effektivste Lösung zu liefern.
Die Schnellkupplungen von Stäubli zeichnen sich durch eine leckagefreie Technologie mit ebenen Stirnflächen aus, die sowohl im Betrieb, wie auch beim Trennen und Verbinden absolut dicht bleiben.
Die Integration der Stäubli-Kupplungstechnologie in die High-End-Grafikkartenmodule der iGame KUDAN-Serie spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung optimaler Kühlungsraten, die nicht nur einen sicheren Betrieb gewährleisten, sondern auch die Lebensdauer der Grafikkarte verlängern und dem Benutzer das beste Spielerlebnis bieten.
Colorful wurde 1995 gegründet und ist heute eine fest etablierte Marke, die auf eine über 20-jährige Geschichte zurückblicken kann.
Das Unternehmen hat den größten Anteil am chinesischen Grafikkartenmarkt, und die Geschäftsstruktur umfasst unabhängige Produktentwicklung, Produktion und Vertrieb.
Colorful ist außerdem ein strategischer Partner von NVIDIA, AMD und INTEL in China.
Seit seiner Gründung hat Colorful zahlreiche Ziele erreicht: unter anderem die Sicherung des größten Anteils am chinesischen Grafikkartenmarkt, den Aufstieg zum bedeutendsten Partner von NVIDIA in China und den Aufbau eines kompletten Vertriebskanalsystems.
Das Unternehmen hat auch seine DIY-Produktlinien erweitert und bietet neben Grafikkarten auch Mainboards und Elektromechanik an.
Zu den weiteren Meilensteinen zählen der Übergang von reinen Computerteilen zu kompletten Systemen und Lösungen sowie die Entwicklung einer Unternehmensvision, die Hardware und Inhalte, einschließlich Spiele, miteinander verbindet.
Heute umfasst die Produktpalette von Colorful: Hauptplatinen, Grafikkarten, All-in-One-PCs, Speicher & SSD, Industrieserver, Computergehäuse, Netzteile, Hi-Fi-Player, industrielle Integrationslösungen und Dienstleistungen. Mit über 24 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von qualitativ hochwertigen Produkten hat sich Colorful einen hervorragenden Ruf bei seinen Kunden erworben.
Wärmemanagement von Hochleistungs-Grafikkarten für Computerspiele.
Qin, Project manager, Colorful