Success story

Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Spritzgießlösungen

Wie aus einer QMC-Lieferantenbeziehung eine jahrzehntelange Partnerschaft wurde

Die Herausforderung

Im Jahr 1984 gründete Milacron die Auxiliary Equipment Business Group mit dem Ziel, Komplettlösungen für die Kunststoffindustrie anzubieten. Im Laufe der Zeit wuchs das Geschäft mit Zusatzausrüstungen weiter - ebenso wie der Bedarf an flexiblen, schnellen und effizienten Lösungen zur Optimierung der Spritzgießvorgänge der Kunden. Dafür suchte Milacron einen Lieferanten für schnellen Werkzeugwechsel, der in Zusammenarbeit mit dem technischen Team des Unternehmens Werkzeugspannsysteme für die bestehenden Plattenlayouts entwickeln konnte. Man wollte einen Lieferanten finden, der eine Auswahl an qualitativ hochwertigen, sorgfältig hergestellten Produkten anbietet, die sicher sind und bei denen man bei Bedarf auch Unterstützung erhält. Daraufhin wurde ein Gremium aus Mitarbeitern gebildet, das eine Reihe von Lieferanten bewerten sollte, und die Suche begann.

Die Lösung

Nach einer sechsmonatigen Präsentations- und Beratungsphase erwies sich Stäubli als idealer Partner mit einer hohen Übereinstimmung der Anforderungen in Bezug auf Qualität und Sicherheit. Zu Beginn der 1990er Jahre begannen Milacron und Stäubli eine Zusammenarbeit mit den beiden damals verfügbaren Schnellspanntechnologien: Stäublis hydraulisches einfachwirkendes Spannsystem und das mechanische Bajonett-Spannsystem. Seitdem ist das QMC-Produktportfolio von Stäubli gewachsen, um den Anforderungen einer sich ständig verändernden Industrie gerecht zu werden. Stäublis Magnetspannsystem wurde 2001 eingeführt und macht heute, nach jahrelangem Erfolg, etwa 80% aller von Milacron verkauften Spannsysteme aus. Die Entwicklung von Stäubli's Verbindungs- und Werkzeugspannlösungen wird bis heute vorangetrieben.

Neben dem Produktangebot hat Milacron weitere Vorzüge von Stäubli schätzen gelernt.  Stäubli bietet technische Unterstützung, Engineering und Kundendienst vor Ort an - wichtige Komponenten, um den Service für die Kunden aufrechtzuerhalten und die Ausfallzeiten zu minimieren. Wenn neue Quick-Mold-Change-Lösungen eingeführt werden, bietet Stäubli Milacron ein umfangreiches Training an, damit beide Partner perfekt zusammenarbeiten können.

Das Ergebnis

Nach 30 Jahren ist die Partnerschaft zwischen Milacron und Stäubli nach wie vor erfolgreich. Die enge Zusammenarbeit hat es den beiden Partnern ermöglicht, eine vollständig integrierte Schnittstelle zwischen Magnetspannsystem und Spritzgießmaschine anzubieten. Stäubli hat sich als Innovationspartner bewährt, indem es Lösungen für neue Ideen oder Applikationen anbietet. Gemeinsam mit dem Designteam von Milacron arbeitet Stäubli an der Entwicklung von Spitzentechnologie. Die Entwicklung von Produkten, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, ist eine der Prioritäten von Milacron und Stäubli, die gemeinsam an der Weiterentwicklung der Kunststoffherstellung arbeiten, um der Industrie bessere Lösungen anbieten zu können.

Im Zuge des weiteren Wachstums der Kunststoffindustrie in Nordamerika wird die Nachfrage nach effizienten Prozessen und höherer Produktion weiter steigen. Milacron ist bestrebt, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für diese Anforderungen zu bleiben. Als umfassender Lösungsanbieter verlässt sich Milacron auf Stäubli als effektiven Partner, der seinen Kunden rund um den Globus hervorragende Produkte und Dienstleistungen bietet.

 

ANWENDUNG

Spritzgießen

DER PARTNER

Milacron ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Herstellung, des Vertriebs und des Kundenservice von hochentwickelten und maßgeschneiderten Systemen für die Kunststofftechnologie und -verarbeitung.

Ich kann mich darauf verlassen, dass unsere Kunden sicher sind, wenn wir Produkte von Stäubli in ihre Spritzgießmaschinen integrieren." 

Ron Gulbranson, Technischer Produktmanager bei Milacron

Verwandte Produkte