Quality and safety in the preparation of infusions
SUCCESS STORY

Assurer la sécurité des patients et du personnel hospitalier

Dans les pharmacies des hôpitaux, un grand nombre de doses de médicaments doivent être préparées individuellement et distribuées au quotidien. Un système de préparation de perfusions entièrement automatisé permet d’améliorer la qualité de cette opération délicate et d’éviter les risques de santé et de sécurité, pour le personnel médical, dus au contact de la peau avec des préparations souvent toxiques.

AVANTAGES POUR LE CLIENT

  • Une fiabilité et une précision maximales au niveau de la distribution des médicaments
  • Un niveau de flexibilité élevé dans l’application
  • L’élimination des risques de santé et de sécurité du personnel médical
  • Un besoin d’espace réduit grâce à un design compact
  • Une plus grande efficacité et un meilleur RSI

PROBLÉMATIQUE

Préparation et remplissage entièrement automatisés des perfusions

La préparation aseptisée de médicaments tels que les perfusions est l’une des tâches les plus délicates de la préparation pharmaceutique. L’objectif est de réunir les conditions de production idéales, puis d’identifier et de mettre en place la technologie adaptée à l’automatisation du procédé.

ARxIUM est une entreprise multinationale qui propose aux hôpitaux et aux pharmacies du monde entier une solution automatisée pour le remplissage et la préparation de perfusions. Extrêmement efficace, elle répond aux normes les plus strictes en termes de qualité et de quantité. ARxIUM vise à établir une technologie égale à Pharma 4.0 qui aurait la capacité d’opérer au sein d’une classe ISO 5 ou supérieure.

SOLUTION

Un robot Stericlean qui permet l’impossible

RIVA™ est une solution disponible sur le marché depuis quelque temps maintenant. Ce système de préparation de perfusions entièrement automatisé est composé d’un robot 6 axes TX60L. La technologie de pointe qui a intégré le système de produc-tion s’assure que celui-ci soit déjà préparé aux exigences réglementaires qui seront appliquées dans l’industrie pharmaceutique de demain, et ce en termes de sécurité, d’efficacité et, par-dessous tout, de précision.

Le TX60L déployé ici est un modèle Stericlean. Cette version du robot résistant au peroxyde d’hydrogène possède les mêmes modifications claires, y compris les surfaces traitées spécialement lui permettant d’être utilisée dans des environnements aseptisés. Plus important encore, la structure fermée du modèle Stericlean et ses certifications IP65 en font le choix idéal. Le robot Stäubli possède une grande précision et est capable de remplir des poches de perfusions avec rapidité, précision et fiabilité, quel que soit le dosage des médicaments. Sur trois équipes, il a grandement augmenté la capacité d’utilisation et de rendement de la cellule RIVA™.

UTILISATION DU CLIENT

Le plus haut niveau de productivité et de sécurité

À l’un des arguments ayant fait pencher la balance est que Stäubli est le seul fabricant à équiper ses robots d’une technologie brevetée exclusive qui se caractérise non seulement par une précision et une dynamique uniques, mais également par de longs intervalles de service et une durée de vie bien plus longue que la moyenne. 

Utiliser un robot peut permettre de diminuer de façon significative les erreurs et la contamination. De plus, les risques liés à la santé et à la sécurité du personnel  médical qui gère les préparations, dont certaines sont toxiques, ont été totalement éliminés. 

Et le partenariat ne cesse de se renforcer : rien que chez ARxIUM, un grand nombre de robots TX60L et de contrôleurs ont depuis été installés. À l’heure actuelle, plus de huit millions de doses médicamenteuses ont été préparées par RIVA™, un chiffre impressionnant. La cellule robotisée a donné une impression plus que favorable à de nombreux utilisateurs, ce qui les a poussés à investir dans des unités supplémentaires.

A strong argument in favor of this robot was that Stäubli is the only manufacturer to equip its robots with proprietary drive technology which is characterized not only by superior precision and dynamics, but also by long service intervals and a service life that is far above average.