Production de médicaments

Fabrication de produits liquides et solides

La fabrication pharmaceutique est un environnement très contrôlé et réglementé. La production est réalisée en isolateur, là où la décontamination est obligatoire et surveillée. La quasi-totalité des processus peut être automatisée pour améliorer la flexibilité et la stérilité. 

Inspirez-vous de nos solutions de la production de principes actifs jusqu'au conditionnement de fin de ligne :

Les principes actifs (ou API) sont fabriqués à partir de matières premières par des processus chimiques et physiques. Selon la complexité de la molécule, la synthèse des principes actifs peut nécessiter un processus chimique complexe de plusieurs étapes ayant recours à toute une gamme de technologies de fabrication. Quel que soit l'endroit où un principe actif est fabriqué, les entreprises doivent se conformer à des normes strictes de sécurité et de qualité définies par le pays où il sera utilisé.

Active Pharmaceutical Ingredient production 3D line
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Production de principes actifs en petits lots dans l'isolateur avec manipulation de poudre en vrac avec un robot TX2-160 Stericlean

cancel-white

Le robot TX2-160 décharge la cuve vide de l'isolateur sur un AGV pour le transport vers la zone logistique

Applications principales

  • Manipulation de poudre en vrac
  • Transport de cuves pharmaceutiques
  • Logistique de production de principes actifs
❝ Les robots sont devenus les partenaires idéals dans la manipulation de substances sensibles car ils permettent aux humains de se consacrer à des tâches pour lesquelles leur connaissance est irremplaçable.  ❞

Rudolf Michael Weiss | Responsable mondial du secteur Pharma Robotics

Afin de répondre de manière efficace aux demandes du marché, la production doit être facilement déployable et la flexibilité des robots constitue un facteur clé dans ce process.

Qu'il s'agisse d'un isolateur de petite taille et d'un seul robot capable d'effectuer plusieurs opérations indépendantes ou liées, ou d'une chaîne de production complète équipée de plusieurs robots, ces solutions permettent de gérer différents conteneurs prêts à l'emploi pour facilement changer le mode de production, au besoin.

Primary packaging 3D line for drug production
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Filling and closing syringes with a TX60 Cleanroom
cancel-white

Remplissage des flacons par un robot TX2-40 Stericlean dans l'isolateur

A Stäubli TX2-90 six-axis robot is used for the fully automated filling of HA gel in an aseptic environment.
cancel-white

Transfert de 5 flacons avec mouvement "anti-ballottement" avec un robot TX2-60 Stericlean

cancel-white

Placement du bouchon et capsulage des flacons remplis avec un robot TX2-40 Stericlean

cancel-white

Un robot TX2-60 Stericlean dépose les flacons remplis dans des plateaux

Applications principales 

  • Remplissage
  • Denestage / Renestage
  • Ouverture de sacs et de Tubs
  • Inspection
  • Pesée
  • Transfert
  • Lyophilisation
  • Capsulage
  • Manipulation de bouchons
  • Remplissage gravimétrique solide
  • Compactage
❝ Grâce à d'impressionnants niveaux de flexibilité, les solutions robotisées constituent le premier choix pour la production de petites séries. ❞

Rudolf Michael Weiss | Responsable mondial du secteur Pharma Robotics

Success stories

Une fois conditionnés de manière individuelle, le trajet vers l'expédition commence. Les exigences au cours de l'étape de conditionnement secondaire sont moins strictes que dans un isolateur, mais la propreté de l'équipement est un facteur essentiel.

Tout au long de l'opération, la traçabilité est obligatoire, et la robotique permet une importante flexibilité pour l'inspection à chaque étape du processus.

Secondary packaging 3D line for drug production
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

TX2-60 place une seringue remplie dans un blister

cancel-white

Un robot SCARA dédié au conditionnement secondaire

cancel-white

La palettisation est assurée par un robot TX2-160, puis un AGV chariot élévateur automatisé déplace la palette vers la zone logistique

Applications principales

  • Manipulation de contenants
  • Inspection
  • Assemblage de dispositifs et de composants
  • Conditionnement sous blister
  • Étiquetage
  • Mise en carton
  • Transfert
  • Palettisation
  • Traçabilité
❝ De la première molécule à l'expédition, les robots jouent un rôle crucial dans la chaîne de production pharmaceutique. ❞

Sebastien Lagarde | Global Marketing Leader of Pharma

Success stories

Nos gammes de robots dédiées