- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
经验丰富的 STRABAG 建筑集团依靠史陶比尔原版光伏连接器建造了奥地利Ratten的大型光伏项目。
奥地利雄心勃勃地发展可再生能源。到 2030 年,奥地利的电力生产应在可再生能源方面实现平衡,即生产与消耗同样多的绿色电力。但是这几年的用电量将稳步增长。因此,位于Ratten的 XXL 太阳能电站可以为实现这一目标发挥自己的作用。
由 STRABAG 代表 Wien Energie 建造的光伏电站位于奥地利南部多山、森林茂密,也被称为奥地利的绿色心脏的施蒂里亚州,。光伏电站沿着海拔 1200 米的山脊延伸,占地 14 公顷,相当于约 20 个足球场。
这里的坡度高达 85%,是一个双重用途的农业光伏电站。除了发电外,这一大片区域也是羊群的放牧地。
这座接地光伏电站为奥地利的能源转型做出了重要贡献。
经验丰富的大型项目总承包商
STRABAG 是欧洲领先的建筑服务技术集团,以 "Work On Progress "为口号,目标是到 2040 年在整个价值链上实现气候中和。 该公司完全通过单一供应商建成了 Ratten 光伏电站。项目经理 Ewald Müllner 说:
"我们需要积极利用我们在能源领域的专业知识。通过与 Wien Energie 公司的合作以及在Ratten建设光伏电站,我们在实现可持续能源供应方面迈出了重要的一步。作为 STRABAG,我们希望以可持续的方式帮助塑造未来。这包括工作的执行情况以及所使用产品的质量"。
绿色能源协同作用
位于Ratten的太阳能电站是奥地利最大的光伏发电厂之一,其电源输出功率为 15 兆瓦,并受益于附近 Steinriegel 风力发电厂现有的电网连接设备。这就实现了风能和太阳能的协同利用。
STRABAG 是一家经验丰富的建筑公司,为建造这座太阳能公园使用了约 26,000 块光伏组件。42 台逆变器将光伏系统中的直流电流转换为交流电。史陶比尔生产的50,000多套原版MC4-Evo 2光伏连接器确保了直流侧电量的安全传输,其中安全是重中之重。
质量确保长期收益
光伏系统旨在提供长期收益。因此,STRABAG 依靠质量来确保 Ratten 太阳能电站能够可靠地生产预期数量的电力。在能量传输过程中不得出现任何故障。史陶比尔光伏连接器独特的 MULTILAM 技术所具有的极低的接触电阻,确保了其持久的性能和高效的能量传输。这确保了位于奥地利Ratten的 XXL 太阳能园每年可为该国减排 6200 吨二氧化碳。
large-scale, ground-mounted agri-PV system.
光伏电站沿着海拔 1200 米的山脊延伸,占地 14 公顷 © Benjamin Wald