成功案例

Stericlean 机器人在疫苗生产中的应用

史陶比尔机器人在疫苗生产中发挥着不可或缺的作用。大型六轴 TX200 Stericlean 机器人用于按照程序化的运动顺序摇晃和倾斜所谓的“细胞工厂”(培养液),从而刺激工厂中的活性物质繁殖。

客户收益

  • 高品质疫苗
  • 降低投资和运营成本
  • 可耐受 VHP 清洁程序
  • 达到 GMP A 级

挑战

疫苗生产

中国制药商成大生物公司在“细胞工厂”中培养疫苗。这些细胞工厂由小托盘组成,必须定期摇动这些小托盘,才能实现疫苗的自我繁殖。史陶比尔 TX200 Stericlean 机器人在新落成的成大生产基地执行这一特定任务。这是此类机器人首次部署在中国生物制药行业。

生物技术为药品和疫苗的生产带来了全新可能性。在特定的有利条件下,活性成分会自我繁殖。前提条件包括稳定的环境条件和流程,通过高度的自动化可充分实现这两个条件。

为了扩大疫苗生产,辽宁成大生物股份有限公司建立了年产 300 万至 400 万支疫苗的生产设备。史陶比尔提供的 Stericlean 机器人在此肩负了一项核心任务,即操纵“细胞工厂”。

解决方案

用TX200 Stericlean摇晃和倾斜

在此情境中,“工厂”在这里指的是装有营养液的托盘。最初,每个托盘中装有培养液,母细胞被引入其中。然后,工作人员需要偶尔更换培养液,让细胞培养物继续生长。第二步是添加被病毒感染的细胞和另一种促进生长的培养基。在这一过程完成时,工作人员只需采集构成高效疫苗的减毒病毒即可,这些病毒实际上已经实现了自我繁殖。

在将细胞“接种到”培养液并且活性成分将要生长时,史陶比尔 TX200 Stericlean 机器人便开始发挥作用。配有图像处理系统的机器人拾取“细胞工厂”,并将其放置在使用点上,小心地摇动架子以均匀地分配液体。然后,将架子存放在指定的存储位置。在为期至少 10 天的培养过程中,机器人反复抓取各个架子,执行其设定的摇晃和倾斜运动程序。

系统优势

确保高度清洁

成大想要实现这一复杂过程自动化的原因之一是他们需要稳定的环境条件,包括温度。因为不需要员工进入工作区,所以保持温度恒定更加轻松,因此也更容易确保最终产品繁殖质量稳定、有效性强。此外,使用史陶比尔 Stericlean 机器人使公司有可能达到《药品生产质量管理规范 (GMP)》A 级标准(最高标准)。

必须定期对“细胞工厂”的生产环境进行消毒。为此,成大生物公司使用了汽化过氧化氢 (VHP),这是一种具有腐蚀性的清洗剂,会让传统机器人立即损坏。TX200 Stericlean 机器人具有特殊的防腐蚀涂层和密封外壳,因此不会受到这些清洁程序的影响。

由机器人支持的自动化生产还可降低投资和运营成本。机器人解决方案不仅更经济实惠,而且占用的空间更小,流程设计也更加灵活。机器人解决方案的决定性优势是其能够生产出质量稳定的优质疫苗,而只有在实现创新自动化的前提下,才能确保发挥出这一优势。

在实施试点项目的过程中,客户对该解决方案和 Stericlean 机器人的信心不断增强。因此,客户又增加机器人新订单。