电动交通 成功案例

为全球最大集装箱中转港的AGV提供快速可靠的连接方案

新加坡PSA正在建设一座全自动化码头,以满足全球贸易的快速增长,而这一举措足以革新全球航运业的未来。无人驾驶车辆在运行过程中可以自动充电。采用史陶比尔QCC快速充电解决方案,仅需充电二十分钟,即可连续作业四到五小时。同时,为了方便维护,电池快换装置集成了史陶比尔MCS组合连接系统。 

自动化港口

新加坡PSA是全球最大的集装箱转运中心,其出色的航线连接全球600多个港口。2019 年,新加坡 PSA港口完成集装箱吞吐量8520万TEU(TEU:标准箱)。为了及早应对未来全球贸易的增长,PSA正在建设新一代大士超级港口,第一阶段预计会在2021年开始投入运营。这一未来港口将实现全自动化运营,并建立更广泛的供应链生态系统,以进一步加强新加坡的连通性。

在筹备新一代自动化港口期间,PSA一直在其运营的Pasir Panjang(巴西班让)港进行相关测试,其中一项为评估全电池供电AGV(自动导引车)。载重65吨,巡航速度25km/h,这些采用电力驱动的AGV更加节能高效,同时能够有效减少港口运营所产生的二氧化碳排放量。

高效且可靠

新车辆项目结合了PSA所指定的新技术、新供应商和新设计。从时间和成本的角度来说,AGV若要长时间持续运行,则必须具备自动化、高可靠和高效的充电方式。

史陶比尔QCC(Quick Charging Connection)自动化方案是实现AGV运行期间快速和可靠充电的理想选择。类似装置在尼斯机场公交试点项目运行的良好结果,成功说服了PSA。如果需要在维护期间更换电池,应尽可能缩短停机时间。史陶比尔MCS组合连接系统能够实现电池的快速连接,同时保证操作的高效和高可靠性。

用于持续作业的快速充电AGV

PSA与所有相关的技术供应商一起,决定采用 QCC 解决方案。该方案专为高插拔次数设计,使用寿命长,而且采用全封闭设计,可保护接触元件和确保低维护成本。全身带触摸保护和防水设计能够保证高安全性。史陶比尔QCC仅需充电不到二十分钟,即可连续作业四到五小时。

史陶比尔工程专家与 PSA 工程团队密切合作,对部分功能进行了调整,以确保QCC充电站的角度和定位容差设计可以匹配AGV的自动到站和离站。为了应对港口的户外操作环境挑战,史陶比尔根据客户要求增强了密封性。

维护期间更换AGV电池

为了保证AGV车队运行中的高可用性,PSA采用了电池快换方案,以便在场外进行电池维护。电源连接和断开必须快速、安全且便捷,无需任何人工干预。史陶比尔MCS组合连接系统集成各种能源回路,仅需一步即可实现全部连接。因此,该系统非常适合此类自动且快速的操作。

高效且经济的解决方案

QCC快速充电解决方案能够实现短时大功率传输,确保PSA码头AGV的运行效率和连续性。史陶比尔QCC采用防水设计,能够在恶劣环境下正常工作。得益于久经考验的MULTILAM表带触指技术,它能够实现连接和充电的高效和高可靠性。此外,因所有能源回路的自动连接,AGV维护期间的电池更换变得更为迅速。

史陶比尔工程专家为现场施工提供全方位支持,并与 PSA工程团队和相关技术供应商密切合作,为PSA电池供电车队提供安全可靠的大功率电力传输解决方案。

产品解决方案和应用

QCC

  • 全身带触摸保护及全自动
  • 防水且耐恶劣环境
  • 专为高插拔次数设计

MCS

  • 根据客户要求定制和配置
  • 集成多种能源回路:流体和电源
  • 容差设计

客户收益

QCC 优势:

  • 安全等级高
  • 可靠稳定、低维护且使用寿命长
  • 持续运行过程中,快速且全自动的高压及大电流充电,可实现高效作业

MCS 优势 :

  • 集成各种能源回路功能于一体
  • 优化效率和安全性:防错接装置
  • 提高生产率并优化空间

PSA

用于电动AGV的自动连接

PSA 运营着全球最大的集装箱转运中心

PSA

用于电动AGV的自动连接

一步实现电池自动连接

PSA

用于电动AGV的自动连接

AGV 自动快速充电