数字双胞胎环境下的机器人工具快换系统

史陶比尔机器人工具快换系统助力 TPR 的航空航天项目起飞

挑战

在钻孔和检测任务中最大限度地提高机器人的利用率

True Position Robotics(TPR)为机器人钻孔和检测提供智能解决方案,旨在适应数字化环境。作为英国 Innovate 资助的 ADI 项目(自动钻孔和检测)的一部分,TPR 的技术在将离线创建的机器人程序转移到真正的机器人上,并在空间中引导机器人成为真正的数字双胞胎方面发挥了关键作用。

作为项目的一部分,在加工操作前后都需要多任务机器人。为了优化机器人的利用率,需要一个机器人工具更换系统。然而,一个必要的条件是,所使用的任何工具更换系统不仅能够提供所需的不同介质和服务,而且关键是提供一致的可用性、精确度和性能。

解决方案

史陶比尔机器人工具快换系统助力 TPR 的航空航天项目起飞

在这个项目中,史陶比尔与TPR公司密切合作,使用 MPS 130 机器人机器人快换系统来管理不同的应用,并使用 CombiTac 模块化连接器来连接这个航空项目所需的水、空气、电源和数据信号。与使用不同供应商的混合技术相比,从单一来源获得连接器和换枪技术的能力被视为一种优势,确保制造工艺、材料、公差和最终产品的可靠性和兼容性都得到保证。

结果

可靠和高效的机器人加工

史陶比尔MPS 130机器人机器人快换系统和CombiTac模块化连接器现在是这个创新系统的核心,在加工前用于确定基准点的检测系统、用于生产和沉孔的钻孔技术、以及最后用于最终工艺验证的激光扫描系统之间执行工具更换操作。

合作伙伴

True Position Robotics(TPR 有限公司)是一家技术提供商,在机器人钻孔和检测的智能解决方案领域被公认为领导者,其精度水平比现有机器人高出 10 倍。该公司的技术正在帮助革新航空航天、汽车和城市交通领域的制造工艺。

"对我们来说,最主要的好处是当我们断开并重新连接不同工具时,我们不必担心不同服务的一致性或质量。我们可以认为这是理所当然的,因为我们对史陶比尔的解决方案充满信心。"

Roger Holden, 总监

相关产品