August 3, 2022


打造安全的光伏产业

教程:如何正确安装光伏连接器

正确安装eBOS部件,对光伏项目的经济效益和可靠运营具有重大影响。此教程详细介绍了如何安全和可靠地安装连接器。.

TÜV莱茵的一项研究显示,连接器不规范安装是光伏组件的常见故障。在eBOS 应用中,不规范布线和压接是造成连接失效的原因之一。通常,正是这些小细节对光伏项目的可融资能力产生重大影响。质量、效率和性能决定光伏电站的盈利能力。因此,在光伏系统布线时,使用专业工具进行正确的安装和压接至关重要。

最佳实践

在全新的视频教程中,我们将指导用户使用史陶比尔专业工具,完成 MC4 和 MC4-Evo 2的安装。在安装光伏连接器时,需要特别注意几个关键细节,这样才能确保光伏系统的长期和安全运行。 观看视频,详细了解如何分步骤完成安装

压接质量,值得重视

MC4系列连接器分步骤安装指导