送電・配電のサクセスストーリー

非常用電源の全国対応

チェコ共和国の消防救助隊は、非常用電源供給や予期せぬ停電に対処するために、使いやすいストーブリ 16BL コネクタを使用しています。

停電の可能性

チェコ政府の文書「2030年を見据えた2020年までの人口保護構想」では、大規模な停電がチェコ共和国にとって脅威となり得るとされています。したがって、当局はチェコ共和国の電力復旧力を高め、大規模停電、予期せぬ停電、および電力供給の途絶を引き起こす可能性のある脅威に対して可能な限り備えることが不可欠です。

停電の可能性に対処する活動機関の1つは、チェコ共和国の消防救助隊です。消防救助隊はすでに、2017年のハリケーン「ハーワート」など、多くの自然災害後の電力供給に対処した経験があります。代替電源は、2021年に発生した竜巻でモラヴィアの電力供給が途絶えた事象や、危機管理施設の運営を妨害する可能性のある、強風や凍結などの一般的な事象にも使用されます。

状況 

迅速な電力復旧を確実にするために、消防救助隊は移動式ツェッペリン緊急コンテナを配備しています。ディーゼル発電機、制御盤、端子箱、ケーブルを装備したコンテナは、さまざまな断面のケーブル配線など、停電の橋渡しに必要なすべての接続機器を提供します。  危機的状況では、使用する接続ソリューションができるだけシンプルで、過酷な条件下でもすべての従業員が扱えることが重要です。

  ソリューション

外部の建物に安全かつ迅速に接続するために、消防救助隊はさまざまな理由からストーブリの 16BL 大電流単極産業用コネクタを使用することを決定しました。

このシステムは、電源および産業用アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計されており、ユーザーにとって安全で簡単な取り扱いに重点を置いています。これらの特性は、消防署や救助隊にとって特に重要であり、ストレスの多い状況で、電気工学の知識のない担当者がコネクタを接続することがよくあります。政令第50号によると、コネクタの視覚的および機械的コーディングにより、16BLコネクタの操作に電気工学の専門的能力は必要ありません。さらに、革新的で堅牢なロック機構により、接続ミスを防ぎ、手袋をしたままでも公共の場での安全な取り扱いを保証します。

チェコ全土で同じコネクタ システムを使用することで、チェコ当局、消防署、電力会社がより緊密に連携できます。国内のすべての非常用電源ユニットに単一の標準化されたコネクタシステムを使用することで、職員が作業に慣れているため、停電が発生した場合に重要な時間を節約できます。また、部門間でのギアの交換も容易になります。

  支持

「ストーブリをコネクタのサプライヤーに選んだのは、コネクタの使い方が驚くほど簡単で、手袋をした素人が暗闇でも使用できるからです。接続と切断は非常に直感的であり、大きな利点はコネクタを操作する人が電気技師である必要がないことです。すべての消防隊に電気技師がいるわけではありません」と、モラヴィア・シレジア地方消防隊の電気技師であるミラン・ブゾネクは言います。

さらに、チェコ共和国の消防救助局は、バックアップソースと接続ポイントの全国的な標準化と互換性を強く推奨しています。ストーブリのコネクタの接続には数秒しかかかりませんが、従来の接続ソリューションでは最大15分かかり、特別な工具が必要で、電気の訓練を受けた人しかできません」と彼は付け加えます。  

 

アプリケーション

単極産業用コネクタ 16BL :

  • 移動式発電機による非常用電源
  • 簡単な取り扱いと迅速な試運転
  • 高い安全性 : IP2X、バヨネットロック、カラーおよびメカニカルコーディング、ロックピン

お客様にとってのメリット

  • 高度なスキルを持つ人材は不要
  • 誤接続のリスクを低減し、スタッフと接続の安全性を向上
  • 容易な標準化と全国的な互換性
  • 最終消費者向けの高い電力可用性と高品質のサービス

Zeppelin のモバイル電源コンテナには、停電の橋渡しに必要なものがすべて入っています。

ストーブリの 16BL は、非常に使いやすく、エラーがなく、チェコ共和国全土で電源ユニット用の標準化されたコネクタソリューションとして使用されています。