- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ギリシャ北西部には、ヨーロッパ最大級のソーラーパークがあり、450ヘクタールをカバーし、230GWhのエネルギーを発電しています。太陽光発電所のオーナーは、安全なエネルギー供給を確保するために、ストーブリの信頼性の高い オリジナル MC4-Evo 2 PV DCコネクタを信頼しています。
HELLENiQ Energy は、南東ヨーロッパの大手総合エネルギー企業で、エネルギー変革を野心的に推進しています。同社のポートフォリオは、6カ国で活動し、国際的に展開するエネルギーバリューチェーンにまたがっています。再生可能エネルギーの分野では、ヨーロッパ最大級の太陽光発電所を設立しました。
西マケドニア(ギリシャ)に位置するコザニでは、約50万枚の両面受光型太陽電池モジュールが450ヘクタール以上の面積をカバーし、総設備容量は204.3MWに達します。このソーラーパークは230GWhのエネルギーを生成し、75,000世帯のエネルギー需要を満たします。
エネルギー転換の加速
かつて石炭が採掘されていた地域において、HELLENiQ Energy の Kozani太陽光発電プロジェクトはエネルギー転換のランドマークであり、エネルギー転換を加速させるという同社のコミットメントを示しています。さらに、この地域の経済発展も支援しています。
高品質の製品とパートナー
このプロジェクトでは、HELLENiQ Energy は契約したE PC Juwi Hellas と緊密に連携し、最適なビジネスパートナーと製品サプライヤーを選定しました。建設中および操業中は、パフォーマンス、最高の品質、すべての安全衛生面の遵守を確保するために細心の注意が払われました。太陽光発電システムの発電量を長期的に確保し、安全で損失のない発電を保証するために、ストーブリ オリジナル MC4-Evo 2 PV DC コネクタが設置されました。
ストーブリの PV DC コネクタは、過酷な環境条件に耐えるための認証(TUV / UL / JET)を取得しています。朝露による湿気、雷雨によるストレス、夏の高温、冬の低温に関係なく、オリジナル MC4 製品は最大標高5000mの設置にも適しています。
品質へのこだわり
HELLENiQ Energy のオペレーションおよび技術資産管理責任者である Sotiris Fragoulis氏は 、次のように説明しています。
大規模地上設置型太陽光発電システム
ギリシャのコザニにあるヨーロッパ最大級の太陽光発電所。
世界で最も信頼されているPVコネクタ
MC4-Evo 2 を搭載。
ソティリス・フラグーリス氏、HELLENiQエナジー
オペレーションおよび技術資産管理 責任者