- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
パイロットプロジェクトでは、ドイツ南部の都市フライブルクで最初のサイクルパス上の太陽光発電の屋根が稼働しました。 このプロジェクトは、人口密度の高い地域において、ドイツのソーラーワット社の非常に耐久性の高いガラスPVモジュールと、スイスのメーカーであるストーブリの信頼性の高い MC4 PV DC コネクタを使用して、交通と太陽エネルギー発電の共存を実証しています。
2023年春、ドイツ初の自転車専用道路のPVルーフがフライブルクで稼働を開始しました。フライブルク市、フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所 ISE、および badenova の子会社である badenovaWÄRMEPlus の共同パイロットプロジェクトにより、施設の敷地に沿って300mにわたり風と天候からサイクリストを保護することができます。同時に、年間180人以上の電力需要に相当する280MWhの太陽光発電は、地元に拠点を置くISEの研究所や施設にエネルギーを供給するために使用されます。
自転車道のソーラールーフには、ドイツの太陽光発電のパイオニアであるソーラーワット社の半透明のガラスソーラーモジュール900個が設置されています。「ソーラーワット・パネル・ビジョン・コンストラクト」モジュールは、ドイツ建築技術研究所から一般的な建築承認を受けており、規制された建築製品と見なされています。そのため、屋根の上やファサードへの設置に最適で、太陽電池は透光性のある方法で組み込まれています。電力伝送は、ストーブリの高性能で堅牢なMC4 PV DCコネクタによって保証されます。
モジュールメーカーのソーラーワットも、ストーブリと同様に創業当初から太陽光発電に積極的に取り組んできました。ドレスデンを拠点とする同社は、30年の経験により、ドイツ市場におけるシステム開発者およびセクター連結者になりました 。ソーラーワットの製品とサービスにより、住宅所有者や企業はエネルギーコストと CO2 排出量を最大80%削減できます。ソーラーワットは、非常に耐久性の高いガラスモジュールによって欧州のマーケットリーダーとなっています。
ストーブリの オリジナル MC4 製品ポートフォリオの PV DC コネクタは、世界のPV容量の50%以上を接続する世界市場のリーダーです。独自のコンタクト技術は、接触抵抗が極めて低く、電力損失が少ないという特徴があります。これにより、効率的な運用と安全な返品が保証され、ダウンタイムのリスクが最小限に抑えられます。
化石エネルギー源からの自立を促進するためには、建物の屋根やファサードのPVシステムだけが都市地域での助けになる唯一の方法ではありません。駐車場、小道、道路などの密閉された表面も、太陽エネルギープロジェクトに組み込むことができます。特に都市部では、太陽光発電を統合してクリーンエネルギーを生成するための創造的なソリューションを見つけることが重要です。
フライブルク、ドイツ © badenova の自転車道上のPVルーフ
土地利用を兼ねた都市部での太陽光発電
ドイツの太陽光発電のパイオニアである Solarwatt © badenova のガラス-ガラスソーラーモジュール
ストーブリの オリジナル MC4 PV DC コネクタ - 安全で耐候性に優れた選択肢