- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
経験豊富な建設グループである STRABAG は、ストーブリのオリジナルPVコネクタを使用して、ラッテンでのオーストリアの大規模な太陽光発電プロジェクトの建設を行っています。
オーストリアの再生可能エネルギー拡大目標は野心的です。2030年までに、オーストリアの電力生産は再生可能エネルギーの観点からバランスが取れ、消費された分だけグリーン電力を生成する必要があります。そして、電力消費量は年々着実に増加するでしょう。したがって、ラッテンのXXLソーラー・パークは、この目標を達成するために役割を果たすことができます。
ウィーン・エナジー社の委託によりSTRABAGが建設した太陽光発電所は、オーストリアの緑の中心地としても知られるシュタイアーマルク州南部の山岳地帯、森林地帯に位置しています。ソーラーパークは海抜1,200mの尾根に沿って広がり、面積は14ヘクタールで、サッカー場約20面分に相当します。このサイトは最大85%の勾配があり、Agri-PVプラントとしてデュアル使用されています。この広大なエリアは、発電だけでなく、羊の放牧地としても利用されています。
この地上設置型太陽光発電所は、オーストリアのエネルギー転換に重要な貢献をしています。
大規模プロジェクトにも対応した経験豊富なEPC
STRABAGは、建設サービスにおける欧州の大手技術グループであり、「Work On Progress」を掲げ、2040年までにバリューチェーン全体でクライメートニュートラルになることを目指しています。 同社は、PVパーク Ratten を完全に単一のソースから実現しました。プロジェクトマネージャーの Ewald Müllner氏は次のように述べています:
「私たちは、エネルギーセクターの専門知識を積極的に活用することが求められています。ウィーン・エナジー社とラーテンの太陽光発電パークの実施により、私たちは持続可能なエネルギー供給に向けて重要な一歩を踏み出しています。STRABAG は、持続可能な未来を形作るお手伝いをしたいと考えています。これには、作業の実行における品質だけでなく、使用される製品の品質も含まれます。」
グリーンエネルギーの相乗効果
オーストリア最大の太陽光発電所の1つであるラッテンのソーラー・パークは、出力15MWで、近くのシュタインリーゲル風力発電所の既存のグリッド接続の恩恵を受けています。これにより、風力と太陽光のエネルギーが相乗的に使用されます。
経験豊富な建設会社であるSTRABAGは、約26,000枚のソーラーモジュールを使用してソーラーパークを建設しました。42台のインバーターは、PVシステムからの直流を変換します。ストーブリの50,000を超えるオリジナル MC4-Evo 2 太陽光発電コネクタは、安全性を最優先事項として、直流の安全な伝送を保証します。
品質が長期的な歩留まりを確保
太陽光発電システムは、長期的な収量を提供するように設計されています。そのため、STRABAGは、ラッテン ソーラー・パークが期待される量の電力を確実に生成できるように、品質に依存しています。エネルギー伝送中に障害があってはなりません。ストーブリPVコネクタの独自の MULTILAM コンタクトテクノロジーの最小限の接触抵抗により、長期的な性能と高効率のエネルギー伝送が保証されます。これにより、オーストリアのラッテンにある XXLソーラー・パークにより、年間6,200トンのCO2を節約できるようになります。
大規模な地上設置型農業用太陽光発電システム
ソーラーパークは、
海抜1,200m、面積は14ヘクタール。© ベンジャミン・ウォルド