太陽光発電のサクセスストーリー

大きな困難に立ち向かう:南極の太陽光発電

南極には多くの国が研究拠点を設置し、この特殊な地形と独特の気候の下でさまざまな研究を行っています。気温が-89°C以下、風速200km/h以上、夏季は最大16時間、冬季はわずか2時間という日照時間の極端な変動は、研究チームと機器の両方に多大な課題をもたらします。ストーブリのPVコネクタは、南極に太陽光発電を設置するという、要求の厳しい新しいアプリケーション分野の一部です。 

 

再生可能エネルギーの拡大を推進

ウルグアイ政府は、再生可能エネルギーの統合を強く提唱し、化石燃料への依存を減らすための10年間のプログラムに従っています。現在、電力の97%は水力発電、太陽光、風力、バイオマスで賄われています。同国は30年以上前から南極に研究拠点を構えています。1984年に開設されたアルティガス基地には、夏には10人の研究者と15人の乗組員が住んでいます。

基地は伝統的にディーゼル発電機で駆動していました。環境への影響に加えて、関連する物流によって、化石燃料を使用してエネルギーを生成することは非効率でコストのかかるソリューションとなりました。

政府はTecnogroupの子会社であるTechnova Renovablesを、Artigas基地における再生可能エネルギーの統合の可能性を検討し、主導するために選定しました。Tecnogroupは、再生可能エネルギー発電所の開発、調達、建設、運用、保守において幅広い国際経験を持つウルグアイ企業のコングロマリットです。 このプロジェクトには、デリケートな生態系内の環境問題に耐えるように設計された先駆的なソーラーシステムの納入と設置が含まれていました。

このプロジェクトの重要性と難しさから、政府とエネルギー省のMIEM、地元の公益事業会社であるUTE、Antártico Uruguayo 研究所など、複数のパートナーの協力が必要でした。

課題 

南極は世界で最も住みにくい場所の1つです。14,000平方キロメートルに及ぶこの土地は、気温が-89.2 °C、風速が200km/hを超えるなど過酷な気候条件で、このような脆弱な環境でPV技術を開発、設置、テストすることが課題でした。日照時間が異なるため期間は非常に限られており、季節が変わる前に設置を完了する必要がありました。

ソリューション

1.2kWのパイロットプラントを成功させるためにすべてのパートナーが緊密に協力しました。PVシステムの設置においては、極端な温度の変動や日照時間の変動の両方を考慮しなければなりませんでした。ソーラーパネルは既存の機械室の壁に垂直に取り付けられ、90°の傾斜で北向き、現場の大雪と風に打ち勝つためかなりの高さに設置されました。

プロジェクトの成功は、綿密な計画、相互の調和、および設置するコンポーネントの慎重な選択に基づいています。安定した信頼性の高いエネルギー供給を確保するために、TecnogroupはストーブリのPVコネクタに信頼を寄せています。MC4-Evo 2 コネクタは当初からその価値を証明しており、前例のない極端な気候条件に耐えることができます。

長期にわたる実りあるビジネス関係と、大規模な太陽光発電所を含む他のいくつかのシステムですでに使用されているストーブリのコンポーネントへの信頼により、Tecnogroupのエグゼクティブディレクターであるマルセロ・ムーラにとって、この選択は明らかでした。

「その分野の専門家と協力していることを知ることは、PVプロジェクトの実施を成功させるために不可欠です。当社はストーブリと長年協力関係にあり、安全で信頼性の高い接続と安定したエネルギー供給を保証する高品質のコネクタに信頼を寄せています。」

マルセロ・ムラ、テクノグループエグゼクティブディレクター

太陽光発電システムの 効果的な導入は、アルティガス基地の環境への影響と運用コストの削減に役立つだけでなく、再生可能エネルギーの世界的な拡大におけるさらなるマイルストーンでもあります。

アプリケーション

過酷な環境条件下での安全な送電のためのソーラーモジュールの接続

  • 安全で信頼性の高い操作
  • 設置が簡単
  • IEC、UL、JET、cTÜVus で国際認証済み
  • 過酷な環境での使用に最適
  • 実績のある低損失 MULTILAM テクノロジー

メリット

  • 最も過酷な気候条件(極端な温度、強風、塩分環境)に耐える信頼性の高い高品質の接続
  • 長年にわたる信頼の 厚いビジネスパートナー関係
  • グローバルサービスネットワークによるオンサイトコンサルティング

アルティガス

先駆的なプロジェクト:南極にソーラーシステムを設置 信頼性の高い接続と安全な電力伝送のために、アルティガス基地はストーブリの高品質PVコネクタに信頼を置いています。

厳しい環境条件:低温、強風

アルティガス

先駆的なプロジェクト:南極にソーラーシステムを設置 信頼性の高い接続と安全な電力伝送のために、アルティガス基地はストーブリの高品質PVコネクタに信頼を置いています。

ストーブリの MC4-Evo 2 コネクタは過酷な環境にも耐えます。

アルティガス

先駆的なプロジェクト:南極にソーラーシステムを設置 信頼性の高い接続と安全な電力伝送のために、アルティガス基地はストーブリの高品質PVコネクタに信頼を置いています。

アルティガス基地