E-MOBILITYのサクセスストーリー

港湾運営の変革 : 天津港でのストーブリの急速充電コネクタ

中国北部最大の天津港は、2023年に2,280万個の貨物コンテナを処理し、世界で最も忙しい港のトップ10にランクインしました。ストーブリの Quick Charging Connector Solution (QCC) を採用した革新的なゼロカーボン端子は、持続可能性への取り組みを体現しています。

 

世界経済が拡大を続ける中、物流・海運業界は、効率性の向上と環境負荷の低減を求める圧力の高まりに直面しています。港湾はサプライチェーンの重要なノードであり、これらの課題に適応する必要があります。自動化は、運用効率の向上、人件費の最小化、安全性の向上のための重要な戦略として浮上しています。天津港の革新的なアプローチには、人間の介入なしに貨物の動きを処理するように設計された自律輸送ロボット(ART)の使用が組み込まれています。

天津港のARTは、極端な温度、湿度、粉塵など、さまざまな厳しい条件下で運用する必要があります。これらの車両は継続的に機能することが期待されているため、運用上の要求に対応できる堅牢で信頼性の高い充電インフラストラクチャが必要です。そこで、ストーブリの QCC は、港の自動化システムの重要な構成要素となります。

港湾運営の厳しい要求に対応する設計

ストーブリの急速充電コネクタソリューション(QCC) は、港湾運営の厳しい要求に特化して設計されています。QCC は、従来の充電ソリューションに比べていくつかの利点を提供する全自動急速充電システムです。コンパクトで設置が簡単な設計で、耐久性と長寿命に重点を置いています。

QCC の際立った特徴の1つは、100%のデューティサイクルで650キロワットの高充電電力を供給し、20分未満の急速充電を可能にする能力です。この機能により、ARTは1回の充電で約5〜6時間稼働し、ダウンタイムを大幅に削減し、生産性を向上させることができます。忙しい港湾環境では、この迅速なターンアラウンドは、円滑な運用を維持するために重要です。

QCC の安全性と信頼性の特徴

自動化環境において安全性は最重要事項であり、QCC はこれを念頭に置いて設計されています。このシステムは、タッチプルーフと防水構造を特徴としており、過酷な動作条件でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。このデザインは、特に湿気や埃が蔓延している環境で、電気部品に関連するリスクを軽減するのに役立ちます。

さらに、QCC には高度な公差管理が組み込まれているため、位置および角度のずれを処理できます。この機能により、シームレスな自動接続と切断が保証され、追加の位置決めセンサーや複雑な調整メカニズムが不要になります。その結果、QCC は充電プロセスを簡素化し、自動操作の全体的な安全性を高めます。

さらに、QCC は最適な接触完全性を維持するように構築されているため、高い嵌合サイクルに耐えることができます。この堅牢性は、メンテナンスの必要性と関連する運用コストを削減するために不可欠です。メンテナンス介入の頻度を最小限に抑えることで、港湾運営者は運用の他の側面の最適化に集中できます。

運用効率と持続可能性の向上

天津港に約90台のARTが統合され、そのすべてがストーブリの QCC によって推進され、運用効率が大幅に向上しました。QCC の急速充電機能は、充電時間を短縮するだけでなく、端末の全体的な生産性も向上させます。ターンアラウンドタイムが短縮されたことで、港はより多くの船舶を収容し、世界貿易の要求を満たすために不可欠なスループットを向上させることができます。

QCC は、運用効率に加えて、港湾の持続可能性目標にも貢献しています。急速充電ソリューションによるARTの導入は、排出量を削減し、環境フットプリントを最小限に抑えるという港湾の目標と一致しています。QCC は、効率的であるだけでなく、静かで排出物のない輸送モデルを可能にし、グリーンで持続可能な港湾運営のビジョンをさらにサポートします。

QCC は、極端な温度条件でも高い信頼性を発揮するため、さまざまな環境での適用性が向上しています。この適応性は、天津のような季節的な天候の変動に直面し、運用の一貫性に影響を与える可能性のある港にとって非常に重要です。QCC は、外部条件に関係なく信頼性の高い充電を確保することで、継続的な運用を維持し、港湾の全体的な回復力に貢献します。 

ストーブリの QCC の広範な影響

天津港でのストーブリの QCC の成功裏の実施は、海運業界と物流業界に広範な影響を及ぼします。 世界中の港湾が業務の近代化と自動化を模索する中、QCC は、安全性、信頼性、効率性を優先した効果的な充電ソリューションのベンチマークを設定しています。その機能は、さまざまな環境で自動化システムが直面する一般的な課題に対処し、世界中の港湾に対応する汎用性の高いソリューションとなっています。

さらに、QCC は、技術革新が物流の持続可能性を推進する可能性を実証しています。環境規制が厳しくなり、ステークホルダーがより環境に優しい慣行を求める中、二酸化炭素排出量の削減を目指す港湾にとって、高度な充電ソリューションの統合が不可欠となるでしょう。ストーブリの QCC は、この移行を促進するだけでなく、テクノロジーが環境問題に対応しながら運用目標をどのようにサポートできるかを示しています。

ストーブリの QCC が港湾運営者にもたらすメリット

ストーブリの急速充電コネクタソリューションは、港湾事業者に多くの利点を提供し、業界をリードする選択肢としての地位を確立しています。

  1. 実証済みの信頼性 : QCC は、世界最大かつ最も忙しい港のいくつかで成功裏に展開されており、厳しい条件下で効果的に機能する能力を実証しています。
  2. 安全性の向上 : 完全に自動化された機能により、手動充電プロセスに関連するリスクが最小限に抑えられ、より安全な運用環境に貢献します。
  3. スケーラブルなテクノロジー : QCC は、港湾部門の進化する運用上の要求と技術の進歩に対応するスケーラブルに設計されています。
  4. 公差管理 : 位置と角度のずれを処理する能力により、シームレスな運用が保証され、運用が中断される可能性が低くなります。
  5. メンテナンス効率 : システムのセルフクリーニングメカニズムにより、接続がすっきりと進み、コネクタの寿命が延び、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられます。

これらの利点を提供することにより、QCC は、港湾環境における現在および将来の運用ニーズを満たす先進的なソリューションとしての地位を確立しています。

港湾自動化の新時代

天津港に世界初のスマート・ゼロカーボン・ターミナルが成功裏に設立されたことは、海上物流における大きな進歩を示しています。ストーブリが提供する急速充電コネクタソリューションは、この達成において極めて重要な役割を果たし、効率的で安全、かつ持続可能な港湾運営を促進します。天津港は、自動化における革新と新たな基準を打ち立て続けており、世界の港湾のモデルとして機能しています。ストーブリの QCC の実施は、運用効率を向上させるだけでなく、現代の港湾管理におけるより持続可能な慣行への移行を促進します。このような進歩により、海運業界は、物流の改善、環境への影響の低減、運用の回復力の向上を特徴とする未来を期待することができます。

アプリケーション

大型車両の高電圧急速充電

  • 完全にタッチ保護され、完全に自動化されています
  • 防水性と過酷な環境に対する耐性
  • 多数の嵌合サイクルに対応するように設計されています

お客様のメリット

  • 高い安全性
  • 信頼性の高い操作、低メンテナンス、性能を損なうことなく長寿命
  • 高速で完全に自動化された高電圧および高電流充電プロセス 進行中の非常に効率的なプロセス