- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
スイス・レーティッシュ鉄道(RhB)は、気候条件が非常に厳しく美しいスイスアルプスで何千人もの人々を輸送しています。乗客の快適性と安全性を確保するために、信号とデータは列車全体を通じて送信されています。
RhBは、列車の乗車中に信号が確実に流れるようにするために、列車間の電気コネクタの新しい安定性の高いシステムを必要としていました。スイスアルプスの環境は過酷で、1回の乗車で最大60°Cの気温変化が起こります。新しい接続システムには、32個の信号コンタクトと1個のデータバスコネクタが必要です。
お客様は、3つの旧式システムを非常に狭いスペース条件で動作する最先端のシステム1つだけに交換したいと考えていました。このソリューションは、高温変化、振動、機械的衝撃だけでなく、泥、粉塵、露や塩水噴霧による濡れにも耐性がある必要がありました。そのプロジェクト段階でRhBはすでに1つの特定のコネクタを決定していましたが、完全には十分ではありませんでした。そのため、新しいシステムは組成物のこの既存の接続プレートに適合する必要があり、着氷が発生した場合のハンマーストロークにも耐える必要がありました。
Stäubli Electrical Connectors は、RhBとの緊密な協力のもと技術仕様の設定を支援し、まったく新しいソリューションを開発しました。ハウジングは非常に頑丈で、簡単に開くためのハンドルが付いています。接触部が十分に重なり合っていると、激しい振動や温度変化の下でも接触が中断されることはありません。プラグの垂直方向への逸脱角度を15°にすることにより、ケーブルの機械的ストレスが大幅に軽減され、コネクタの操作が非常に簡素化されます。カバー蓋の構造により保護カバーの内側に雪が積もるのを防ぎます。コネクタの挿入は2本の縦ピンで支えられているため、コネクタを傾けることはできません。
鉄道技術における幅広い経験に基づき、RhBとストーブリの電気コネクタは、新しい接続ソリューションの設計にどのようにアプローチするかについて共通の理解を持っていました。この革新的な製品ソリューションは顧客の期待を上回り、顧客が考えもしなかった機能も備えていました。
堅牢なハンドルは操作を簡素化し、列車の連結が加速されます。既存のコネクタを統合したカスタム固有の設計と開発により、変換コストが大幅に節約されました。2本の縦ピンを備えた特別な設計により、ピンが曲がったりノックバックしたりするのを防ぎ、接続の信頼性と耐久性が非常に高くなります。
Stäubli Electrical Connectors は、非常に柔軟かつ協力的に課題に取り組みました。このソリューションのユニークな機能により、他のスイスの鉄道事業者もこのソリューションを採用しています。
市場セグメント : 鉄道
産業用コネクタ : オーダーメイド
用途: 列車間でデータや信号を伝送する過酷な環境用コネクタ
列車間でデータ、信号、電力を転送するための接続
オーダーメイドの接続ソリューションの共同開発
堅牢なハンドルにより、操作が簡素化されます
2本の縦ピンにより、ピンが曲がったりノックバックしたりするのを防ぎます
雪や氷に耐えられるコネクタソリューション