- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ヨーロッパでは公共交通網が高く評価されており、多くの地域で交通のバックボーンとなっています。気候目標を達成し空気の質を改善するために、多くの都市や運送会社は既存の内燃機関を搭載したバスを新しい電気バスにアップグレードしています。過去10年間で電気駆動装置の技術は劇的に進化しましたが、統合は依然としてスペースと性能の面で大きな課題となっているため、ストーブリはチェコ共和国のSOR社と協力して高度な要件に最適なコネクタを見つけました。
1991年に設立されたSORは、環境に優しいバスの開発と製造において長い伝統を持っています。 開発と生産への責任あるアプローチにより、非常に効率的で環境に優しいソリューションを提供できます。 小型バスの製造を目標に小さな企業としてスタートした同社は、幅広い製品ポートフォリオとさまざまなドライブタイプを持つ近代的なバスメーカーに発展しました。現在、SORはリブチャビー地域で最大の雇用主の1つであり、オランダからブルガリア、フェロー諸島に至るまで、世界中のクライアントのためにバスを製造しています。
バスの製造に特化しているため、すべてのSOR車両は低コストの運用に重点を置いた都市環境での乗客輸送用に設計されています。新型低床電気バス「SOR NS」は、車内の座席配置や乗降口ドアの組み合わせなど、あらゆる環境で幅広く使用できるのが大きな特徴です。この技術要素のユニークな設計ソリューションは、このモデルの非常に経済的な操作を可能にしますが、乗客の下の技術スペースは制限されます。
低コスト運用の1つの側面は、ユーザーフレンドリーなメンテナンスです。バスでの作業をできるだけ簡単かつ簡潔にするために、SORのエンジニアリングチームはプラグ式コネクタを使用してバッテリーを充電ソケットキャビネットに接続することにしました。
ドライブ設計のプラグ可能な接続により、組み立てとメンテナンスが容易になります。また、これらのソリューションは耐衝撃性があり、振動に耐える能力を備えている必要があります。さらに、重量とスペースも特に新しいSORバスでは重要なトピックです。
ストーブリの専門家の協力を得て、標準コネクタ製品が新しいSORバスの高い要件を満たしていることが評価されました。ストーブリの PerforMore は、バッテリー、インバーター、充電インレット、高電圧分配ユニットなど、電気自動車やハイブリッド車内のさまざまなインターフェースで使用するために設計されています。コンパクトな設計、頑丈な抵抗、簡単で迅速な組み立て作業で際立っています。
2段階のロック機構により、迅速で使いやすい操作と高い労働安全性を実現します。取り扱いが簡単なため、高電圧アプリケーションでは、安全で信頼性の高い動作が不可欠な組み立てやメンテナンスの時間を大幅に節約できます。
ストーブリのコネクタは、90°のアングルバージョンを使用することで、限られた梱包環境でも車内のさまざまな位置に簡単に設置できます。
PerforMore 高電圧コネクタ : 高い技術要件を備えたDCインターフェース
ストーブリの PerforMore コネクタは、90度のアングル設計により狭いスペースにもフィットします。
バス内部のアセンブリの詳細図。