サクセスストーリー

情報技術のリーダーに最適なソリューション

ストーブリのクイックリリースカップリング:スーパーコンピューターとデータセンターのための優れたソリューション

スーパーコンピューターやデータセンターは舞台裏で、私たちの生活のさまざまな場面で重要な役割を果たしています。 

スーパーコンピュータはさまざまな目的に使用され、複雑な科学的または工学的計算の実行、気象パターンや気候変動の予測、さらにはウイルスやパンデミックの拡散のモデル化など、多種多様なタスクに使用されています。

どのテクノロジーにも言えることですが、最新かつ最速のものを開発するための競争は常に存在します。この栄誉を現在保持しているのは、理化学研究所に設置中の TOP500 リストで 1 位のスーパーコンピュータ「富岳」です。

スーパーコンピュータは、その名の通り高速かつ大型で、スーパーコンピューター「富岳」の床面積は約1,900平方メートルで、バスケットボールコート4面分に相当します。このスーパーコンピュータの名前は、その「高」性能を象徴する富士山の別名に由来しています。「富岳」は、富士通のCPU「A64FX」を158,976個使用し、同社がスーパーコンピュータ用に独自に開発したコンピュータネットワークトポロジー「Tofu interconnect」を用いて接続しています。

 

課題、パフォーマンス、名声のバランス

「富岳」のようなスーパーコンピュータの設計・開発は複雑で、関係する様々なパートナーにとって多くの課題があります。情報技術のリーダーとして国際的に認められている富士通のような企業にとって、これほどの規模のプロジェクトには大きな名誉が伴います。しかし、これは個別および特定の技術的、運用、および安全上の課題がリスクを排除する方法で対処されている場合にのみ実現できます。考慮すべきその他の重要な要素としては、メンテナンスの必要性とそれに伴うダウンタイムを削減し、スーパーコンピュータ「富岳」が可能な限り最高の実用効率で動作できるようにすることが挙げられます。これにより、この技術における市場リーダーとしての富士通の評判が強化されます。したがって、プロジェクトのさまざまな要素に対するサプライヤーの選択は、プロジェクト全体の成功を確実にする上で重要な役割を果たします。

 

このような強力なコンピューターでは、CPU を最適な温度に保ち、故障率を減らして超低消費電力レベルを実現するために、非常に効率的な水冷が必要です。 

言うまでもなく、水と電子機器は接触してはならないため、富士通は、個々の「ブレード」をシステム内の取り付けシャーシに接続するために必要なクイックリリースカップリングの設計、機能、信頼性に完全な自信を持つ必要がありました。ここで信頼性に欠けるソリューションを採用すると、運用パフォーマンスと安全性の両方に重大な影響を与える可能性があります。

ストーブリは、航空宇宙と鉄道分野という規制の厳しい2つの産業における電子部品の液冷技術において、約25年にわたる確かな実績と専門知識を有しており、ストーブリのCGDクイックリリースカップリング技術は、この要求の厳しいアプリケーションに最適なソリューションとして注目されました。この決定は、ストーブリの国際的な存在感と生産能力によっても強化されました。

 

ストーブリのCGDクイックリリースメタルカップリングは、フラットフェイスにより着脱時に漏れのないソリューションを提供し、 冷却回路の完全性を保証します。

高い流量容量と、コネクタの接合面の精密設計による液体シール保護材を組み合わせることで、この種のプロジェクトに不可欠な最高レベルの性能と長期的な信頼性の両方を提供します。

稼働中に故障した「ブレード」を新しいユニットに交換する「ホットスワップ」プロセスは、高いレベルのユーティリティ効率を維持するための重要な要素であり、「ホットスワップ」中にある程度の位置ずれに対応するストーブリのCGDカップリングの独自の機能により、工具を必要としないため、「ブレード 」ユニットの交換に要する時間を最小限に抑えることができます。

軽量でコンパクトな CGD カップリングは、合計 400 台以上のラックで構成される設備全体にわたって使用され、各ラックには 384 セットの CGD クイック リリース カップリングが組み込まれます。

ストーブリのCGDカップリングがこのプロジェクトに採用されたということは、当社製品の性能と製品を信頼してくださったことの証です。

FUGAKUについて

また、理化学研究所が主導するプロジェクトにより神戸市に導入中のスーパーコンピュータ「富岳」も、文部科学省が選定した研究を優先し、COVID-19のパンデミック対策に可能な限り活用しています。現在、理化学研究所などの研究機関の研究者によって5つのプロジェクトが進められています。

お客様にとってのメリット

ストーブリは、電子部品の液冷で実績があります。

CGDクイックリリースカップリングは、接続時に漏れのないソリューションを提供します。

最高レベルの性能と長期的な信頼性、保証されたホットスワップ時間は、ある程度のミスアライメントと工具不要の切り替えに対応する能力により最小限に抑えられます。

関連製品