- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ウニチョフのストーブリとミーレの協力関係は、数年前から続いています。 昨年、ミーレは他のストーブリ製品の生産施設を拡張しました。ミーレは、既存の標準カップリング、マルチコネクション、クランプシステム、および生産で使用される約40台のロボットに加えて、 MPS130工具交換システムでポートフォリオを拡大しました。 これらのツールチェンジャーは、食器洗い機の組立ラインにある2つの新しいロボットユニットの一部です。
プロジェクトの事情により、両方のタイプのポンプを把持するのに適した単一の汎用ツールを装備したロボットユニットを開発することは不可能でした。 唯一の解決策は、2つの異なる工具を交換できるツールチェンジャーシステムを使用することでした。現在、MPS130システムは、ミーレの生産拠点であるウニチョフの2つの食器洗い機組立ラインで使用されています。 ツールチェンジャーを装備したストーブリ製ロボット3台(TX200×2台、TX200L×1台)を搭載したロボットユニットは、昨年すでに1つの組立ラインに設置されており、今年の初めには2番目の組立ラインにもう1台が設置されました。
ストーブリの3台の6軸ロボットとの相乗効果により、これらのツールチェンジャーは、異なるタイプのポンプの組み立てを目的とした別のツールを把持するためのグリッパーの切り替えを迅速かつ完全に自動化することができます。 生産ラインは複数のタイプの食器洗い機用に設計されており、新世代のG7000とオリジナルのG6000の両方を生産しています。シリーズによって、食器洗い機にはそれぞれのポンプタイプが装備されており、その形状は異なる場合があります。
2002年に設立されたミーレの技術製造工場は、チェコ共和国で唯一のミーレ・グループの工場です。また、ミーレの14工場の中で最大の設備生産量でもあります。同社は、洗濯物や食器の洗浄の分野で電化製品の製造と組み立てに焦点を当てています。ウニチョフ工場は、ミーレの家庭用乾燥機の独占メーカーです。世界中のお客様に届くミーレのドライヤーはすべて、ここで製造されています。ストーブリのロボットと工具交換システムは、この工場で製造される食器洗い機の組み立てに新たに貢献しています。
マテリアルハンドリング用のロボットツールチェンジャー
David Černý 氏 (プロジェクト マネージャー、Miele )