- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
電子回路基板のオーバーモールドに、プラスチック専門メーカーのAdatis社は、ストーブリの産業用ロボットによる完全自動化を選択しました。このようにして、同社はスイスで生産を続けることができます。
人件費の安い国に生産を移管するメーカーが多いにもかかわらず、自動車部品メーカーのAdatis 社は、スイスで完全自動生産の道を歩んでいます。挑戦的なプロジェクトのように聞こえるかもしれませんが、実際にはその決定は完全に正当化されています。ヴァレー州のマルティニーで生産したプラスチックを、ボッシュやコンチネンタルなどの有名なメーカーに供給しています。
40人の従業員を擁するティア2サプライヤーのAdatis 社は、国際的な自動車産業のテクノロジーリーダーに選ばれるためには、説得力のある戦略と非常に競争力のある生産施設が必要でした。Adatis社は、この2つの条件を満たしています。スイスのプラスチック成形のスペシャリストである同社は、ニッチ市場に進出し、自動車分野のさまざまな用途向けの技術的高精度部品に焦点を当てています。
Adatis 社は、射出成形インサートの供給を依頼されることがよくあります。古典的なバリエーションには、センサー、電子部品、電気モーターのエネルギーと熱を調整するための制御などが含まれます。典型的な製造プロセスは、通常、射出成形、カスタマイズ、切断、曲げ、溶接、品質管理、および完成品のブリスターへの包装で構成されています。
複雑なロボットベースの生産プロセスが効率的な生産を保証し、ストーブリが供給する産業用ロボットは、ADATIS社のスペシャリストがストーブリ認定のシステムインテグレーターであるTCIエンジニアリングと共同で設計・実現した独創的な生産ラインによって実証されているように、重要な役割を果たしています。このアプリケーションには、Adatisの典型的なタスク、つまり、取り付けられるとモーターの温度を調節する電子回路基板の成形が含まれます。生産ラインの最も顕著な特徴は、大型 のストーブリ6軸ロボットTX200です。
6軸機には、TCIエンジニアリングが独自に開発した複雑な多機能グリッパーが搭載されており、グリッパーを交換することなく様々な作業を行うことができます。これらには、射出成形機へのインサートの配置と、完成した成形部品の取り外しが含まれます。このロボットは、速度だけでなく精度でも高い評価を得ており、大型機械の再現性は±0.06ミリメートルという驚異的なものです。
TX200は、約2.2メートルという驚異的なリーチ範囲により、追加のタスクをこなすことができます。これらには、ブリスターの完成および広範囲にテストされたコンポーネントの配置とパッケージングが含まれます。品質保証を担当するのは、ストーブリの別の型式の6軸ロボットで、TX200よりはるかにコンパクトな TX60です。TX60は、TX200と同様に、内蔵ケーブル設計で、その精度とダイナミックなモーションコントロールが印象的です。スリムラインTX60は、統合されたQAステーションのローディングと、さまざまな品質テストのための7つのテストポジションへのアプローチを担当します。TX60は、あらゆる不規則性を見逃しません。ユーザーの期待は明確で、エラーはゼロです。
ロボットベースの生産により、Adatis社はあらゆる点で厳しい目標を達成することができました。プラントの稼働率は依然として必要な95%を超えており、1日あたり5,000ユニットの生産量と厳格な品質目標がスムーズに達成され、システム全体が手作業を最小限にして機能しています。
プラスチック業界の他の多くの用途と同様に、ストーブリのロボットを選択することで、この点でも利益が得られました。また、ロボットは特許取得済みのJCSスマートギアボックスの優れた駆動技術を搭載しています。
ロボット – 自動化は、平均以上の稼働率を達成するだけでなく、ダイナミクスと精度の点で高い評価を得ています。
ストーブリの産業用ロボットの最高性能に基づくこのラインの生産性は、Adatis社が達成した高いレベルの競争力の決定的な要因です。これは、人件費の高い国での雇用の確保に自動化が役立つことを示すもう一つの例です。