- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ストーブリ製ロボットは、ワクチン製造において中心的な役割を果たしています。大型の6軸ロボット TX200 Stericleanは、いわゆる「細胞工場」(培養室)をプログラムされた一連の動きで振盪させたり傾けたりするのに使用され、その結果、中に含まれる活性物質の繁殖を促します。
中国の製薬メーカーであるChengda Biotech culturesは、「細胞工場」でワクチンを培養しています。これらは小さなトレイで構成されており、ワクチンが自己複製できるように、一定の間隔で振盪する必要があります。ストーブリのStericleanロボットTX200は、新設された成大製造施設でこの特殊作業を行います。中国のバイオ医薬品業界がこの種のロボットを導入するのはこれが初めてです。
バイオテクノロジーは、医薬品やワクチンの生産にまったく新しい可能性を開きます。特定の好ましい条件下では、有効成分はそれ自体を再生します。前提条件には、安定した環境条件とプロセスが含まれますが、どちらも高度な自動化によって最もよく実現できます。
A型肝炎ワクチンの製造のために、遼寧成達バイオテクノロジー株式会社は、年間300万から400万回分のワクチンを生産する生産施設を設立しました。ストーブリが提供するStericleanロボットは、「細胞工場」の操作という中心的な役割を担っています。
この場合の「工場」とは、160個のトレイを含むラックを指します。各トレイにはまず栄養液が入っており、そこに母細胞が導入されます。その後、栄養液を時々交換しなければなりませんが、細胞培養はそのまま放置されます。第二段階では、ウイルスに感染した細胞と別の増殖促進培地を加えます。プロセスの最後には、事実上自己複製した、効果の高いワクチンを構成する弱毒化したウイルスを採取するだけです。
ストーブリの Stericlean TX200ロボットは、細胞がすでに「接種」され、有効成分が増殖する準備が整った時点で活躍します。画像処理システムを搭載したロボットが「細胞工場」をピックアップし、使用箇所に置き、ラックを丁寧に振って液体を均等に分散させます。その後、指定された保管場所にラックを置きます。少なくとも10日間続く培養プロセスでは、ロボットが個々のラックを繰り返しピックアップし、振ったり傾けたりする動作を設定されたプログラムで実行します。
MMSがストーブリの最新の TS2 スカラシリーズ を選んだのは、部品の位置合わせのためのビジョンシステムとの理想的な相互作用と、供給システムとのコミュニケーションにあります。
ストーブリ製ロボットのuniVAL plcインターフェースは、システムのプログラミングで効果を発揮しました。これにより、上位のSiemens S7コントローラに簡単に接続できます。MMSは、ハードウェアを変更することなくバリエーションを変更できるため、柔軟性の要求に応えることができます。
MMSの観点からロボットを選定する上で、ロボットの非常に高い可用性、精度、ダイナミクスも重要な要素でした。組立システムは、短いサイクルタイムで24時間稼働しています。扱う部品が小さいため、長期的な精度がさらなる判断基準となりました。また、MMSは、オーストリアとバイロイトのストーブリが提供するカスタマーサポートにも熱心でした。