サクセスストーリー

患者と病院スタッフの安全

病院の薬局では、毎日、大量の薬剤を個別に調剤し、調剤しなければなりません。全自動輸液コンパウンドシステムは、このデリケートな作業中の品質を向上させ、しばしば有毒な製剤との皮膚接触から生じる臨床スタッフの健康と安全のリスクを回避します。

お客様にとってのメリット

  • 医薬品の調剤における最高の信頼性と精度
  • アプリケーションにおける高いレベルの柔軟性
  • 臨床スタッフの健康と安全のリスクの排除
  • コンパクトな設計による適度なスペース要件
  • 優れた効率とROI

タスク

輸液の完全自動調合と充填

輸液などの薬剤の無菌調製は、調剤におけるより複雑な作業の1つです。生産に適した条件を作り出すことに加えて、プロセスを自動化するための適切な技術を特定して実装する必要があります。

ARxIUMは、世界中の病院や薬局に、品質と量の面で最高水準を満たす輸液の充填と調合のための高効率の自動化ソリューションを提供する多国籍企業です。ARxIUMは、Pharma 4.0の代名詞であり、ISOクラス5以上で運用できる技術の確立を目指しました。

解決

Stericleanロボットは不可能を可能にします

以前から市場に出回っているソリューションの1つに、RIVA™という名前があります。TX60Lシリーズの6軸ロボット を組み込んだ全自動輸液コンパウンドシステムです。生産システムに組み込まれた先駆的な技術により、安全性、有効性、そして何よりも精度に関して、明日の製薬業界に適用される規制要件にすでに対応しています。

今回導入した ストーブリ TX60L は、ステリクリーンモデルです 。このロボットの過酸化水素耐性バージョンには、無菌環境での使用を可能にする特別に処理された表面など、いくつかの明らかな変更があります。さらに重要なことに、Stericleanモデルの 密閉構造 とそのIP65認証により、理想的な選択となりました。高精度 のストーブリロボット は、輸液バッグにあらゆる量の薬剤を迅速、正確、確実に充填することができます。3交代制の運用で、RIVA™セルの稼働率とスループットが大幅に向上しました。

お客様の使用状況

最高レベルの生産性と安全性

このロボットを支持する強い論拠は、ストーブリが独自の駆動技術を搭載した唯一のメーカーであり、優れた精度とダイナミクスだけでなく、長いサービス間隔と平均をはるかに上回る耐用年数を特徴としていることでした。

ロボットを使用することで、エラーや汚染を大幅に減らすことができます。さらに、製剤を扱う臨床スタッフの健康と安全のリスクは、その一部が有毒であり、現在では完全に排除されています。その間、ARxIUM では、多数のTX60L ロボット と コントローラ が設置されています。現在までに800万回分以上がRIVA™ユニットで調合されており、これは膨大な数字です。

多くのユーザーにとって、ロボットセルは非常に好印象を与えたため、追加のユニットに投資することを決定しました。