为信息技术领导者提供最佳解决方案

史陶比尔快速接头:超级计算机和数据中心的绝佳解决方案

超级计算机和数据中心在幕后工作,但它们在我们生活的许多方面发挥着重要作用。 

它们有多种用途,被用于执行复杂的科学或工程计算,预测天气和气候变化,甚至模拟病毒和流行病的传播,以及许多其他不同的任务。

就任何技术而言,都是一场关于先进性与速度的竞赛。这项荣誉目前由超级计算机 Fugaku (富岳)获得,Fugaku (富岳)是 TOP500 榜单中的第一名,目前安装在 RIKEN(日本理化学研究所)。

顾名思义,超级计算机不仅速度快,而且体积大。超级计算机 Fugaku(富岳) 占地约 1,900 平方米,相当于四个篮球场。这台超级计算机的名字来自富士山的别名,象征着其“高”性能。Fugaku(富岳)使用 158,976 个 A64FX Fujitsu(富士通) CPU,通过 Tofu 互连(富士通为超级计算机开发的一种专有计算机网络拓扑技术)连接在一起。

 

平衡挑战、性能和声誉

设计和开发像 Fugaku(富岳)这样的超级计算机是相当复杂的,对参与其中的各个合作伙伴来说有非常多的挑战。对于 Fujitsu(富士通)这样一家国际公认的信息技术领导者来说,如此规模的项目也有着极高的声誉。而这些只能以消除风险的方式解决各项特定技术、操作和安全的挑战来实现。其他需要考虑的重要因素包括减少维护和后续的停机时间,使超级计算机 Fugaku(富岳)尽可能的高效运行,进而加强 Fujitsu 作为技术市场领导者的声誉。因此,为项目的各种不同要素选择供应商,将在确保项目整体成功方面发挥关键作用。

 

如此强大的计算机需要高效的水冷来保持 CPU 的最佳温度,以降低故障率并实现极低的耗电量。 

显而易见,水和电子设备绝对不能相互接触,因此 Fujitsu(富岳)需要对将单个“刀片”连接到系统安装底盘的快速接头的设计、功能和可靠性有充分的信心。不太可靠的解决方案可能会对操作性能和安全性产生重大影响。

史陶比尔在航空航天和铁路这两个高度监管的行业的电子元件液冷方面拥有超过 25 年的可靠经验和专业知识。这决定了史陶比尔的 CGD 快速接头是该苛刻应用的最佳解决方案。而该决定也通过史陶比尔的国际影响力和公司的生产能力得到了加强。

 

史陶比尔 CGD 快速接头为回路在连接和断开的交点处提供了一个平头无滴漏的解决方案, 保证了冷却回路的完整性。

大流量的能力,加上连接器配合面精密设计的液体密封保护,可提供最高水平的性能和长期的可靠性,这是此类项目的基础。

“热插拔”过程指在运行时为新装置更换存在缺陷的“刀片”,这是保持高效的关键因素。史陶比尔 CGD 接头在“热插拔”过程中能适应一定程度的错位,而且不需要任何工具,最大限度地减少更换“刀片”装置所需的时间。

轻巧紧凑的 CGD 接头在整个系统中使用。该系统总共包括 400 多个机架,每个机架包含 384 套 CGD 快速接头。

该项目决定使用史陶比尔CGD 接头,证明了我们的项目合作伙伴对我们产品的性能和可靠性的信任。

关于 FUGAKU(富岳)

超级计算机Fugaku(富岳) 由 RIKEN(日本理化学研究所)领导开发,目前安装在日本神户。在优先进行日本文部科学省选定的研究,尽可能地帮助抗击新冠肺炎疫情。目前,来自 RIKEN(日本理化学研究所)和其他研究机构的科学家正在开展五个项目。

客户受益

史陶比尔在电子元件液冷领域拥有成熟经验。

CGD 快速接头在连接处提供无滴漏解决方案。

最高水平的性能和长期的可靠性,以及适应一定程度的错位和免工具更换,使热插拔时间降到最低。

相关产品