クロスコネクション

PVコネクタのクロスコネクション(クロス嵌合)

クロスコネクションがPVプロジェクトにリスクを及ぼす理由

内部コンタクト技術は大きく異なるため、同じメーカーのコネクタのみを嵌合することでリスクを最小限に抑えます。高品質のコンポーネントとスペシャリストのサービスは、PVプラントの収益性と安全性にとって重要な要素です。太陽光発電システムの設置と接続には、技術的な影響とそれぞれの規制を理解することが不可欠です。

太陽光発電コネクタの設計と技術に関する国際的な製品規格がないため、安全策を講じて 1 つのメーカーから高品質のコンポーネントを選択するのが最善です。各メーカーには、独自の仕様と特殊なプラグイン、端子技術、材料組成、絶縁、および製造プロセスがあります。

多くのメーカーは、自社のコンポーネントが「ストーブリ互換」または MC4 とプラグ接続可能であると主張していますが、当社は、異なるメーカーのカップリングコネクタを禁止する国際規格と地域の規制を強く支持しています。相互接続および相互嵌合コンポーネントは推奨されず、深刻でコストのかかる損傷につながる可能性があります。

20 年以上にわたる PVインシデントの管理経験と多数の研究により、コネクタの相互嵌合は計り知れない技術的および法的リスクにつながる可能性があることが示されています。 ソーラーバンカビリティ、  TÜV Rheinland国際的な科学者 グループ、および IEAのPVPSレポート「PV電力における技術的リスクの定量化」 が実施した調査では、異なるコネクタブランドをクロス嵌合すると、PVシステムの技術的および法的リスクが大幅に増加することが明確に示されています。  

相互接続は、コネクタの故障、電力損失、および不要な安全上の問題の根本原因として頻繁に特定されます。最悪の場合、火災に発展することもあります。その結果、これらのインシデントは、投資収益率 (ROI) と均等化エネルギーコスト (LCOE) に悪影響を及ぼします。

技術的な非互換性を引き起こす可能性のある要因:

  • 低品質の技術と製品材料
  • 生産工程と品質基準の不一致
  • タイトで十分に高い接触力を確保するための公差ゾーンでのアライメントの欠如
  • 材料の化学的適合性の欠如(製造および補助材料を含む)
  • 起こりうる相互作用を考慮しない生産プロセスの変更
  • 準拠メーカーに与えられた公式認証基準の無視

相互接続の結果

国際規格

相互接続を除外する法的根拠:

  • 製品規格(IEC 62852(EN62852))および UL 6703 製品規格、または UL 1703 モジュール規格
  • 設置基準と地域の規制
  • メーカーの組み立て説明書

現在、有効なPV規格(IEC 60364-7-712:2017;E343181)は、「オスとメスのコネクタ、同じメーカーの同じタイプでなければならない」と述べ、コネクタのUL 認証は、同じ製品ファミリの製品が嵌合されている場合にのみ適用されます。

品質と安全上の理由から、ストーブリは「MC4互換」として宣伝されている第三者サプライヤーの相互接続コンポーネントとは関係ありません。異なるメーカーの部品の相互接続を、安全に使用するためのリスクとして評価します。

さらに、誤解を招き、互換性を誤って示す独立したテスト機関からのテストへの参加を否認します。 また、独立した第三者機関によるコネクタ製品の「ストーブリMC4互換」 を検証しようとする第三者サプライヤーの取り組みは、PV業界にとって不適切であり、有益ではないと考えています。サードパーティサプライヤーの製品は、元のMC4製品ポートフォリオと互換性があるとは認識されておらず、 今後も互換性があるとは認識していません。

認定なし

相互接続の互換性や(製品)認定はありません。このトピックにはさまざまな規格があります。 コネクタの製品規格 IEC 62852 (EN62852)。たとえば、メーカーAのプラグがメーカーBのソケットに接続されている場合、認証は無効になります。UL1703 STP モジュール規格では、モジュール メーカーは、モジュールと組み立て説明書に、モジュールが UL に嵌合できると認定されているすべての PV コネクタの特定のメーカーとモデル番号を記載する必要があります。これにより、設置者や検査官は、どのコネクタを使用できるかについて非常に明確な指示に頼ることができます。

IEC 61730-1 の新版では、モジュールに取り付けられているコネクタタイプがラベルに印刷され、設置者がモジュールの接続に使用できるコネクタを知る必要があります。

設置基準 IEC 62548 では、PVシステムで嵌合するプラグとソケットは、接続するために同じメーカーの同じタイプでなければならないと規定されています。

事実確認、誤解を招く解釈、危険な解釈 テストレポートの数


オリジナル MC4

スイスの精密な職人技で設計・製造された オリジナル MC4 は、ストーブリ製で唯一無二です。

バンカビリティ - 信頼の問題

投資家の信頼を獲得し、長期的な経済成長の基盤を構築します。