PTDのサクセスストーリー

高出力、長距離伝送のフラッグシップGILプロジェクト

ストーブリは、30kmに及ぶ中国の画期的な220kV Gas-Insulated Line (GIL)の建設において極めて重要な役割を果たしました。カスタマイズされた MULTILAM フレキソタイプ ML-CUX は、その揺るぎない強度を発揮し、最も困難な条件下での最も厳しい負荷試験に合格することに成功しました。

中国の江蘇省南通濱江地域は、繊維および食品産業の主要な中心地です。都市の拡大とグリーン開発の必要性に伴い、南通市の元の架空送電線は全面的な更新が必要となりました。この送電線は、エネルギー需要の増加と高負荷に直面し、限界に達していた初期の長距離送電線の1つでした。そこで、最新技術を取り入れた大規模な移転プロジェクトが開始されました。GILは架空送電線の代替として登場しました。ストーブリがカスタマイズしたML-CUXは、濱江GILパイプライン・ギャラリー・プロジェクトのバスバーに使用されました。

極端な湿度と温度範囲 – プロジェクトの課題

GILシステムは、高度に工業化された地域で増大するエネルギー需要を満たすために次々と設置されています。濱江GILプロジェクトは、極端な湿度や温度範囲など、いくつかの課題に直面しました。設計、建設、設置は複雑ですが、GILには、景観の乱れの最小化、都市のスペース効率、低電磁放射、架空送電線の安全な代替手段などの利点があります。濱江GIL Pipeline Galleryプロジェクトでは、当初4本あった220kV高圧架空送電線を、高さ約1.5メートルの浅い地下パイプラインギャラリーに改造されました。パイプラインの全長は約30キロメートルに及び、中国では同じ電圧レベルで最長のラインとなっています。

濱江GILパイプの建設には、河川や道路を横断する複雑な経路や、港湾へのアクセス道路や長江道路などの困難な地形など、多くの課題がありました。これらの障害物や都市の交差点を迂回するために、表面の破壊が最小限に抑えられたトンネル工法であるパイプジャッキが採用されました。

安全で信頼性の高いバスバーコネクタは、250kVガス絶縁送電線において電力伝送の重要な要素です。パイプジャッキは約240メートルに及び、最大傾斜は約10度でした。厳しい地質条件と構造上のハードルにより、設計に大きな角度と標高のばらつきに対応する必要がありました。

ストーブリのエンジニアは、2つの大きな困難に直面しました。まず、スパイラルスプリングコンタクトの公差範囲が、必要なたわみ角+/- 5度と一致しませんでした。さらに、GIL設計では、数十年にわたって数万サイクルの摺動寿命が必要でした。既存のソリューションではこれらの厳しい仕様を満たすことができませんでした。高性能で柔軟性の高い ML-CUX を利用することで、GIL設計、特にパイプ間接続は高い信頼性、簡素化された構造、および長寿命を実現しました。さらに、GILはマイナス40度からプラス50度の範囲の高湿度と温度に耐えなければなりませんでした。

ストーブリのGILバスバーコネクタのソリューション

250kV GILバスバーコネクタの設計には、耐久性、信頼性、安全性の面で課題がありました。これらの障害を克服するために、ストーブリのエンジニアはML-CUXの高性能機能を活用した接続ソリューションを開発しました。機械加工と組み立てが簡素化され、2つのスパイラルスプリングの代わりに1つのML-CUXユニットのみで済みました。選択したソリューションでは、直径約100mmの ML-CUX/62N を採用しました。この特定の構成は、並外れた許容吸収、最高の電力密度、低い接触抵抗、最小限の発熱など、大きな利点を提供しました。最終的に、ストーブリのバスバーコネクタは競合他社を凌駕し、中国での厳しいオンサイトテストに合格しました。

設置作業は中国のお客様が行い、ストーブリ杭州(STHZ)が包括的な技術サポートを提供しました。1997年に設立されたSTHZは、ストーブリグループ初のヨーロッパ地域外での生産拠点です。ここでは、カスタマーサービスが最優先事項です。ある事例では、スイス本社の同僚との長時間の会議の後、お客様は設置場所での技術サポートを必要としました。STHZは、この問題を迅速に分析し、議論しました。その結果、同社の技術サポートスタッフは、杭州から約300キロ離れた設置現場に夜通し車で向かい、現場で問題を解決することに成功しました。

TCOの削減とお客様のメリットの拡大

ストーブリ ML-CUX には、設置の手間がかからず、安定した動力伝達、長いライフサイクルなど、いくつかの大きな利点があります。 その他の利点は次のとおりです。

  • 材料の節約:競合他社との比較テストでは、ML-CUX は他社製品よりも温度上昇が10%低いことが明らかになりました。この削減により、縦方向の素材の節約が可能になりました。さらに、溝の深さを小さくすることで、直径方向の素材も節約することができました。
  • 需要主導型:ML-CUX は、市場の要求に応えるためにGILシステムの設計に対応するための広範な偏向角度を提供します。
  • 低接触抵抗・低発熱
  • 大きな公差やミスアライメントに対する高い柔軟性と補正
  • フルタイプテストによって保証された高性能と信頼性
  • 製造工程全体で100%の検査により一貫した高品質を保証

これらの ML-CUX の利点は、総保有コスト (TCO) の削減に貢献します。

ストーブリの GIL フラッグシッププロジェクト

GILソリューションには、高い信頼性、メンテナンスフリー、長い耐用年数、比較的低い環境への影響など、明らかな利点があります。濱江GILパイプラインギャラリープロジェクトは、将来の大規模プロジェクトに貴重な教訓を与えてくれました。中国のお客様は、ストーブリの ML-CUX の優れた性能を高く評価しました。中国のパートナーとの協力関係の成功により、ガス絶縁パイプラインの建設におけるさらなる共同アプリケーションのための強固な基盤が確立されます。ストーブリは、すでに重慶250kV陳宝線GILプロジェクトに参加しています。

濱江GILパイプラインギャラリープロジェクトは、すべての関係者にとってサクセスストーリーであり、ストーブリグループにとって重要なフラッグシッププロジェクトとなっています。 

MULITLAM flexo ML-CUX

アプリケーション

  • 優れた定格電流容量と短絡電流容量
  • 最小限の接触抵抗と接触熱
  • 熱バスバーの膨張に対する優れた動作と寿命
  • 高い耐衝撃性、耐振動性

お客様にとってのメリット

  • 設置の手間がかからない
  • 安定した動力伝達 
  • 長いライフサイクル
  • 材料の節約
  • 需要主導型
  • 低接触抵抗・低発熱
  • 大きな公差やミスアライメントに対する高い柔軟性と補正
  • 高い性能と信頼性を保証
  • 製造工程全体で100%の検査により一貫した高品質を確保