溶接オートメーションのサクセスストーリー

溶接の卓越性と一貫した品質への鍵

自動車産業は、多くの先進国で最も重要な経済セクターの1つです。生産時間と生産能力は、車両の安全性と並んで大きな要素となっています。これを確実にするためには、最高の品質、信頼性、エネルギー効率を備えた生産のための製品とツールが不可欠です。ロボットは、生産の自動化や補助に使用されます。これらには、溶接ロボットと溶接ガンが含まれます。これらの溶接ガンの有名なメーカーの1つは NIMAK です。彼らの製品は、主要な自動車メーカーで使用されています。溶接ガンやロボットがスムーズに機能するためには、高品質で信頼性の高い部品が不可欠です。

イノベーションを原動力に
溶接ガンは、世界中の自動車メーカーの車体工場で見かけることができます。これらの溶接ガンの市場をリードするメーカーの1つは、ドイツの NIMAK社です。同社の抵抗溶接ガンは、主に自動車産業で使用されています。NIMAKは、お客様のご要望に応じて、溶接ガン、溶接機、ボンディング、ドージングシステムから変圧器まで製造しています。彼らの製品は最高の品質基準を満たしています。最高の品質に特に重点が置かれているため、長期的に信頼できる製品を提供しています。

彼らは、顧客固有の溶接ガン規格に適合することを認められた、高級自動車メーカー向けの唯一のサプライヤーです。

適切な接続が違いを生む
自動車業界では、生産のダウンタイムは時間とコストの莫大な損失を意味します。そのため、自動車の製造プロセスにおけるすべてのコンポーネントがスムーズかつ確実に機能する必要があります。最も重要なコンポーネントの1つはロボット溶接ガンで、抵抗溶接を利用して車両部品間の永続的な接続を確立する上で重要な役割を果たします。平均的な自動車は5000以上のスポット溶接で固定されているため、生産プロセスの重要な部分となっています。

NIMAK のロボット溶接ガンは多くの自動車メーカーで採用されているため、特に高品質で信頼性の高い溶接ガンコンポーネントが必要不可欠です。ロボット溶接ガンが適切に機能するためには、エネルギーをいわゆる溶接タイマーから溶接ガンの変圧器の一次側に伝達する必要があります。これはドレスパックを介して行われます。伝達される高エネルギーを恒久的に耐え、接続部が損傷しないように低抵抗に保つことができなければなりません。溶接ガンとそのコンポーネントの連続運転は、ドレスパックとその接続部に大きな摩耗を引き起こす可能性があります。そのため、NIMAK には、迅速かつ簡単に交換できる接続が必要です。また、技術者以外の担当者がこの変更を行って、すぐに再使用できるようにする必要があります。一方、ネジ接続は、特別な訓練を受けた技術者が交換して取り付ける必要があります。これには時間がかかり、ダウンタイムが長くなります。

シンプルで簡単な交換 - ストーブリの RobiFix
ストーブリは RobiFix により、NIMAK ロボット溶接ガンのこの用途に最適な接続ソリューションを提供しています。このプラグ接続は、取り付けと交換が簡単なだけでなく、時間を節約し、ユーザーフレンドリーです。コネクタのインターフェースは、誤った組み立てを防ぐように設計されているため、技術者と非技術者の両方が使用可能です。RobiFixの主な特徴の1つは、その高レベルなユーザー保護です。偶発的な接触から保護され、ユーザーの安全を確保します。さらに、ファーストメイトラストブレイクPEコンタクトにより安全性がさらに強化されます。完全に閉じているときにのみ電流を流し、開いたときにすぐに電流の流れを遮断するため、保護導体接続の安全な中断が保証されます。RobiFix のコンパクトで強力な設計により、溶接制御ユニットと溶接ガン間の電源ケーブルを複数のセクションに分割できます。これにより、取り扱いとメンテナンスが簡素化され、ユーザーにとってより便利になります。さらに、RobiFix は、Stäubli が特許を取得した MULTILAM コンタクト技術を採用しており、信頼性の高い接続を提供します。 MULTILAM ルーバーは一定の接触力を維持するため、接触面との連続的な接触を維持することができます。これにより、常に低い接触抵抗と高い接触品質を実現し、長寿命と低い総保有コストを実現します。その結果、大電流の伝送に理想的です。断面積、ケーブルタイプ、周囲温度にもよりますが、安全率10%で223Aまでの熱定常電流に使用できます。

お客様にとってのメリット
ネジ接続の代わりにストーブリの RobiFix コネクタを使用することで、接続とメンテナンスに必要な時間が短縮され、生産のダウンタイムが短縮されます。自動車業界では、1分1秒の節約で別の車を生産することができます。 これにより、ストーブリの RobiFix を搭載した NIMAK の溶接ガンは、顧客にとってスムーズな生産のための信頼できるツールとなっています。
さらに、ストーブリの RobiFix コネクタは、従来のソリューションと比較して、組み立てコストを削減し、総保有コストを持続的に削減します。ボルト接続は高度な資格を持つ担当者のみが設置できますが、ストーブリのソリューションはユーザーフレンドリーで、広範なトレーニングを必要としません。
NIMAK とストーブリは、20年以上にわたって協力関係を築いてきました。その結果、ストーブリの製品は NIMAK のニーズに特化しており、ストーブリの従業員は長年の経験により、NIMAK のニーズを理解し、そのノウハウを提供することができます。二次回路接続の分野でのさらなる協力プロジェクトもすでに計画されています。

「対等なレベルで話し合えるプレミアムパートナーを持つことは、接合技術におけるイノベーションと品質のリーダーとしての NIMAK にとって不可欠です」と、NIMAK の取締役会メンバーである Kay Nagel氏は強調します。「ストーブリとは20年以上にわたりこのようなパートナーシップを築いており、ストーブリの革新的な強みと技術に常に信頼を寄せています。オープンで建設的なコミュニケーションにより、ストーブリは技術開発における最初の窓口となり、新しいアイデアを実践し、製品を市場に送り出すことができるのです」と述べています。

Kay Nagel氏は、NIMAK の認定署名者であり、取締役会のメンバーです

アプリケーション

市場: フラット一次回路コネクタ   RobiFix

用途: 溶接ガン用コネクタ

  • 迅速な統合と簡単なメンテナンス
  • 優れた性能を備えた非常にコンパクトな設計
  • 安全性を高めるためのファーストメイト/ラストブレークPEコンタクト
  • 高い通電容量、極性保護

メリット

  • 単芯導体との組み合わせに最適
  • 上腕と下腕のドレスパッケージを簡単に交換できるため、ダウンタイムが短縮され、生産ロスが最小限に抑えられます。
  • ユーザーフレンドリーな設置