サクセスストーリー

デジタルツイン環境で変化するロボットツール

ストーブリのツールチェンジャーがTPRの航空宇宙プロジェクトを軌道に乗せる

課題

掘削および検査作業中のロボットの稼働率を最大化

True Position Robotics(TPR)は、デジタルランドスケープに収まるように設計された、ロボットの穴あけと検査のためのスマートなソリューションを提供します。Innovate UKが資金提供するアナログ・デバイセズのプロジェクト(Automated Drilling & Inspection)の一環として、TPRの技術は、オフラインで作成されたロボット・プログラムを実際のロボットに転送し、宇宙でロボットを真のデジタル・ツインに導く上で重要な役割を果たしています。

プロジェクトの一環として、加工作業の前後に複合加工ロボットが必要です。この用途でロボットの利用を最適化するには、ロボット工具交換システムが必要です。ただし、必要な条件は、使用するツールチェンジャーシステムが、必要なさまざまなメディアとサービスを提供できるだけでなく、一貫した可用性、精度、およびパフォーマンスを提供できることです。 

ソリューション

ストーブリのツールチェンジャーがTPRの航空宇宙プロジェクトを軌道に乗せる

ストーブリは、このプロジェクトでTPR Limitedと緊密に協力し、さまざまなアプリケーションを管理するMPS 130ロボットツールチェンジャーと、この航空宇宙プロジェクトに必要な水、空気、電力、およびデータ信号を接続するCombiTacコネクタを指定しました。

異なるサプライヤーのハイブリッド技術を使用するのではなく、コネクタと工具交換技術の両方を単一のソースから入手できることは、製造プロセス、材料、公差、そして最終的には製品の信頼性と互換性が保証されるため、利点と見なされています。

導入の効果

信頼性と効率性に優れたロボット加工

ストーブリのMPS 130ロボットツールチェンジャーとCombiTacコネクタは、この革新的なシステムの中核をなしており、加工前のデータム定義に使用される検査システム、穴の加工と皿穴加工に使用される穴あけ技術、そして最終工程検証用のレーザースキャニングシステム間の工具交換作業を行っています。

パートナー

True Position Robotics(TPR Limited)は、ロボット掘削および検査のためのスマートソリューション分野のリーダーとして認められている技術プロバイダーであり、既製のロボットの10倍の精度レベルを提供します。

同社の技術は、航空宇宙、自動車、都市輸送分野の製造プロセスに革命を起こすのに役立っています。

「私たちにとっての主なメリットは、さまざまなツールを切断してから再接続するときに、さまざまなサービスの一貫性や品質について心配する必要がないことです。
ストーブリのソリューションに全幅の信頼を寄せているので、それは当然のことです」

ロジャー・ホールデン、ディレクター

関連製品