- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
中国のメーカーである宇通客車(Yutong Bus)は、1日に340 台以上のユニットを生産しており、レーザー切断作業にはストーブリのRX160Lロボットを使用しています。このトップマウントの6軸ロボットは、効率とスピード 、そして精度を提供します。
1963年に設立された中国中部の河南省に位置する鄭州宇通客車有限公司(宇通客車)は、以来、世界最大のバスメーカーの1つに成長しました。もともとバス修理工場として設立された宇通客車は、現在、毎日340台以上を生産し、世界130以上の国と地域に輸出しています。
バスの製造に使用されるさまざまな金属部品や車体部品を製造するために、メーカーは従来、スタンピング、パンチング、トリミングなどのプロセスに依存してきました。最近まで、ロボットはスポット溶接や塗装など精度の低い用途にのみ使用されていました。
これまでの経験から、自動車産業の従来のロボットでは、板金の適度な大きさの円でさえも完璧に切断する精度を備えていません。軸制御能力が乏しいため、生産ラインに沿って高速に移動する部品を処理するには遅すぎます。また、軽量ロボットでは剛性が十分ではないため、変形しやすく、完璧なレーザー切断の結果を得るために必要な精度を確保できません。
幸いなことに、この傾向は逆転し、レーザー切断ロボットソリューションは、アジアやその他の地域の自動車メーカーとバスメーカーの両方でますます人気が高まっています。2011年には、宇通客車(Yutong Bus)がストーブリのRX160Lロボットを生産ラインに導入し始めました。天井に取り付けられた6軸ロボットは、レーザー切削工具を操作し、ドア、バンパー、さらには移動するテーブル上を転がるその他の金属板部品を迅速かつ正確に切断し、最小の円形の切り欠きからより複雑な3D自由曲面まで、あらゆるものを生成します。
RX160Lは、鋳鉄製のチューブ構造により、堅牢でコンパクトな構造で高い剛性を確保しています。また、ロボットも航空用のアルミニウムで構成されているため、反りや変形にも耐えられます。その結果、メーカーの厳しい品質基準を満たす非常に高精度なレーザー切断が可能になります。
Jiangsu Yawei CKY Laser Equipment Co., Ltd.は、レーザー切断ソリューションを専門とするインテグレーターです。「レーザー切断業界に参入した当初、さまざまなブランドのロボットを調査したところ、ストーブリのロボットアームの重量が非常に軽いことがわかりました。同じアーム長の他のロボットと比較すると、ストーブリのアームの重量は他のロボットの半分にすぎません。これは、天井取り付けの構成、動的な安定性、そして柔軟な処理に大きな利点をもたらします。」CKY LaserのプロジェクトマネージャーであるLIU Hongsheng氏は、「多くの自動車メーカーは、セキュリティと効率の面でレーザー切断装置に対するより高い要件を持っています。ストーブリのロボットは、他のロボットよりも精度と速度に優れており、オープンシステムにより、より多くの機能が開発されています。これらが、私たちがストーブリと協力する理由です」と語ります。
ストーブリのソリューションは、従来使用されていた従来の5軸切断機よりも大幅に安価で、生産プロセスも加速させました。「RX160Lロボットは、非常に効率的であることが証明されています。+/- 0.05 mm以内の高い再現性を持ち、これは市場に出回っている他のロボットでは達成できない成果であり、従来のレーザー切断機と同じくらい高速でありながら、大幅に低コストでより柔軟な製品切り替えが可能です」と、YutongのプロジェクトマネージャーであるJiangsu Yawei CKY Laser Equipment Co., Ltd.のLIU Hongsheng氏は述べています。
柔軟性の向上、信頼性の高いトラッキング、生産量の増加により、ロボットソリューションは、世界中の自動車産業におけるレーザー切断アプリケーションに好まれる選択肢として浮上しています。
« ストーブリのRX160Lロボットの安定性と精度は、レーザー切断で要求される最も要求の厳しい作業にも対応します。効率と生産性の向上により、これらのロボットはエンドユーザーの業界でその価値を証明しています。»
LIU Hongsheng、Jiangsu Yawei CKY Laser Equipment Co., Ltd.、Yutongプロジェクトマネージャー