- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
韓国では、インテグレーターのMore Engineer社がストーブリ社と提携し、TX90 HE洗浄ロボットを使用して、ヒュンダイのエンジンサプライヤー向けの洗浄ラインを自動化しました。これらのロボットは、高圧ウォータージェットの力に耐えるように作られており、24時間週7日稼働することができます。
ストーブリ韓国のシステムパートナーであるMORE engineering SAは、自動車産業向けの部品洗浄に関して新境地を開拓しています。経験豊富なインテグレーターは、さまざまな用途で高圧ウォータージェット洗浄にロボットを使用しています。
ギアボックス、ターボチャージャー、クランクケース、クランクシャフト、カムシャフトなどの部品のインライン洗浄には、迅速で柔軟かつ効率的なソリューションが必要です。
ストーブリ韓国とMORE engineering SAは近年、この問題に取り組み、自動化のためのロボットベースのシステムを共同で開発してきました。
ヒュンダイ自動車の多くのサプライヤーは、ストーブリの6軸ロボットを使用して、生産ラインでウォータージェットで部品を洗浄しています。MOREは、このような作業に最適なストーブリ TX90 HEを好んで使用しています。このロボットは航続距離が長いですが、コンパクトであり、何よりもHEモデルはスプレープルーフです。
これらのHEロボットは、大型部品のインライン洗浄に関して新しい基準を打ち立てています。HEはHumid Environmentの略で、ストーブリの6軸ロボットで、ウェットルーム用に改造され、最近は洗浄部品の需要が高まっています。
HEモデルは基本的に、ロボットが液体や水に直接接触するあらゆる用途向けに設計されています。もともとは工作機械、食品産業用途、ウォータージェット切断を目的としていたものが、今では強力なウォータージェットによるアクティブパーツの洗浄でヒットしていることが証明されています。
これらの機械の垂直ケーブルブッシュは特に有益です。すべての接続部はロボットのベースの下にあり、水しぶきから保護されています。 耐久性と持続可能性を確保するために、HEロボットはステンレス鋼部品、カスタマイズされたシール、特殊コーティングされたハウジング部品を特徴としており、機械的損傷の影響もはるかに少なくなっています。
韓国のヒュンダイのサプライヤーは、プロセスの効率とスピードに感銘を受けています。ユーザーは、ロボットのシンプルなプログラミングオプションを特に気に入っています。このシステムは非常に使いやすく、新しい部品の洗浄サイクルのプログラムをわずか数分で作成することができます。
しかし、ユーザーは、この画期的な洗浄コンセプトを従来の標準的なロボットで模倣しようとしないよう強く警告されています。強烈な水しぶきの衝撃で作業すると、従来のロボットは瞬時にシャットダウンします。一方、ストーブリのHEロボットは、過酷な使用条件に完全に適しており、比類のない24時間週7日の可用性で連続使用の下でも優れています。いずれにせよ、ヒュンダイのサプライヤーは、その柔軟性、生産性、プロセスの信頼性から、このソリューションに非常に熱心です。