- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
すぐに使えるシリンジやカートリッジの自動充填・閉栓では、ますますの小ロット化が進んでいます。ストーブリの Stericleanロボット が無菌環境で動作する新しい充填・密封機は、必要な柔軟性を提供します。
バイアル、シリンジ、カートリッジを小ロットで無菌充填・閉栓するには、柔軟性の高い自動化ソリューションが必要です。ストーブリのStericlean TX2シリーズロボットによって可能になったイノベーションの1つは、安全性、効率性、柔軟性の面で最も厳しい要件にも対応する小ロットの充填および密封機です。
小ロット化が進む傾向が明らかであり、生産において柔軟性が重要な役割を果たします。同時に、品質、効率、無菌処理の面で妥協は許されません。Automated Systems of Tacoma(AST)社の無菌小バッチ充填閉鎖機 GENiSYS® Rに代表されるように、ロボットベースの高度無菌処理(AAP)システムは完璧なソリューションを提供します。
GENiSYS Rは、cGMPガイドラインに厳密に準拠して、すぐに使用できるバイアル、シリンジ、カートリッジの無菌充填と閉栓を自動化します。この機械は、RABS(Restricted Access Barrier System)およびアイソレーターバリア技術で使用するように設計されています。
この高度にモジュール化されたシステムに不可欠なのが、ストーブリの Stericleanロボットで、構成に応じてTX2-40 または TX2-60 があります。6 軸ロボットは、袋や容器の開封、充填、ストッパー装着、密封/閉鎖、不良品処理など、無菌プロセスのすべての段階で重要なステップを実行します。生産ラインに沿った特定のタスクを手動で実行する必要がある場合、システムはオペレーターの安全性と製品の無菌性を確保しながら、このニーズに簡単に対応できます。
このシステムは、投与精度と高スループットに重点を置いた小ロットの充填に最適化されています。このシステムで使用されているストーブリの6軸ロボット Stericleanにより、完全に工程内制御(IPC)が可能になります。
モジュール設計と高度なロボットの組み合わせにより、GENiSYS Rは複雑なカスタマイズを行うことなく、さまざまなプロセス要件を満たすことができます。直感的なASTView®ヒューマン・マシン・インターフェースにより、オペレーターは特定のフォーマットや医薬品の処方を簡単に生成し、それに応じてロボットとポンプの設定をプログラムすることができます。
また、このシステムのモジュラーデザインは、希望する自動化の程度に柔軟に対応します。バッグと容器は手動、半自動、全自動で開封でき、バイアルの充填と閉鎖は完全に自動化されています。
ロボットは可能な限りダイナミックに、そしてすべてのハンドリングプロセスにおいて必要な限り穏やかに動作します。粒子状物質の排出は最小限に抑えられます。6軸ロボットのスムーズでジャークフリーな動きは、プロセスの完全性を常に維持し、無菌環境を損なう可能性のある計画外の手作業を排除します。
無菌環境におけるストーブリ製ロボットの使用は、GENiSYS Rの高い柔軟性に大きく貢献しています。滅菌済みのバイアル、シリンジ、カートリッジへの正確な充填と閉鎖が可能です。独自のStericleanロボットなしでは、小ロットの処理において、このような処方やフォーマットの迅速な切り替えは不可能でした。