- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
最近まで、バイアル瓶の液体充填ラインにロボットを使用することは不可能と考えられていました。しかし、ストーブリの ステリクリーンロボットシリーズ は、イタリアの機器メーカーの革新的なソリューションによって証明されているように、プラント設計の新たな領域を切り開きました。
最近まで、バイアルの液体充填ラインでのロボットの使用は現実的ではないと考えられていました。しかし、ストーブリのステリクリーンロボットシリーズは、イタリアの機器メーカーの革新的なソリューションによって証明されているように、プラント設計の新たな 領域を切り開きました。
イタリアのコモにあるのSteriline社は、約30年間にわたり製薬業界に充填ライン用の機械を供給してきました。彼らは、無菌プロセスのための顧客固有のソリューションを開発しています 。最新世代の機械では、Steriline社はロボットを体系的に使用したいと考えていました。問題は、使用するロボットは、ISO 5クラスのクリーンルーム規格に準拠するだけでなく 、VHP(過酸化水素蒸気)環境で長時間動作しなければならないことでした。
このような課題に対して、ストーブリは完璧なソリューションを提供しています。Steriline社の経営幹部はこのことを知っていたため、ストーブリのステリクリーン製品群を詳しく調べました。これらのユニークなロボットが、バイアル充填のための技術的に優れたセットアップの設計と構築への道を開くことがすぐに明らかになりました。
バイアルの液体充填ラインは全てステンレススチールで仕上げられており、cGMP(Current Good Manufacturing Practice)ガイドラインに準拠しています。ISO 5に準拠した環境は、HEPAフィルター付きの一方向空気によって保証されます。ストーブリのステリクリーンロボット TX60が3台以上新しいシステムに統合され、重要な ハンドリング作業をすべてこなします。最初のロボットは、供給テーブルからバイアルをピッキングし、充填ステーションに移します。次に、2番目の6軸ロボットアームが充填されたバイアルを取り出し、キャッピングステーションに移動させ、そこから3番目の TX60ステリクリーンによって最終シーリングステーションに搬送されます。
この構成の一番の特徴は、ロボットが実際の作業レベルより低い位置の壁に設置されているため、空気の流れに悪影響を与えないことです。厳しい環境条件にもかかわらず 、機械は迅速・正確・確実に動作します。同様に重要なのは、VHP消毒プロセスに耐えられるかどうかという点です。ハンドリング手順に ステリクリーンロボット アームを使用することには、一連の利点があります。まず、ロボットのグリッパーはさまざまなタイプのバイアルを簡単に処理できるため、柔軟性が高まります。これにより、機械の段取り替えがさらに迅速かつ簡単になります。第二に、これらのロボットの柔軟性は、充填機が必要とする部品が大幅に少なくなることを意味し、部品点数の削減による機械の洗浄と消毒にプラスの影響を与えます。さらに、ステリクリーンロボットを使用すること で 、充填プロセスをより速く、効率的で安全に行うことができます。