サクセスストーリー

スマート医薬品包装

OPTIMA pharmaは、医薬品用のMultiUseパッケージングシステムを導入し、優れた柔軟性を実現しています。3台の Stericleanロボット を搭載した未来の機械は、多様な医薬品規格の容器を処理できます。

お客様にとってのメリット

  • 高い柔軟性
  • 将来を見据えた投資
  • 最高レベルの歩留まり
  • 保証されたプロセス信頼性

課題

柔軟性の高い医薬品包装

さまざまな医療製品をさまざまな容器に効率的に包装できる非常に柔軟な機械:これが、OPTIMAが描いた医薬品包装の未来像であり、現在、そのコンセプトを現実のものに変えようとしています。ストーブリの3台の小型Stericleanロボットが、これらのコアタスクを管理します。

このシステムは、OPTIMA Pharma GmbHがシュヴェービッシュ・ハルの本社でマルチユースコンセプトに基づいて開発したもので、さまざまなバッチサイズや医薬品を簡単に処理することができます。医薬品は揮発性または粘性があり、酸化に敏感であったり、強力であったりします。また、高薬理活性物質が含まれている場合もあります。

この柔軟性は、システムがコンテナを管理する方法にも反映されています。生産は、シリンジ、バイアル、カートリッジの3種類の容器から始まり、すべて10種類あります。これらの品種は、グリッパーや搬送システムのフォーマットを変更することなく輸送する必要がありました。医薬品の価値が高いということは、他の需要も満たさなければならないことを意味します。したがって、再充填や再投与などの歩留まりも同様に重要です。

ソリューション

ロボティクスがもたらす柔軟性

OPTIMAは、革新的に組み合わされた複数のロボットソリューションにより、これらの困難な要件に対応します。無菌条件下での作業が可能な高精度の TX60 および TX60L Stericlean が3台仕様されています。

3台のロボットのうち、1台目のロボットが密封されたタイベックのカバー蓋をタブから取り外します。2つ目は、真空グリッパーを使用してコンテナをネストから取り出し、搬送システムに入れます。ここで、容器は高濃度医薬品用のゾーンに移されます。

3台目の Stericleanロボット は、不良品がフィルターで取り除かれてできる空きスペースがタブに残らないようにする役割を担っています。楕円形のコンベアから容器を取り出し、最大容量まで充填します。そうすれば、生産終了時にすべてのタブに最大量の100%チェックシリンジが充填されていることが保証されます。

OPTIMAでは、いくつかのロボット機能を内製しています。制御アーキテクチャの基盤となるすべての関連ロボットシステムの集中プログラミングにより、高いレベルの透明性が提供され、インターフェース関連のすべての懸念が不要になります。

ユーザーの使用状況

使用時間の最大化により、最高レベルの製品歩留まりを実現

集中プログラミングの利点:マルチユースマシンは、ライフサイクル全体を通じて、より頻繁に新しい課題に適応する必要があります。ユーザーが直接プログラミングを行うことができれば、これらの調整が容易になり、修正されたプロセスの認証も管理しやすくなります。 

ローディングとエンプティのメカニズム、要求に応じての再投与、再キャッピング、再ストッパーなどの機能により、ユーザーは製品の最後の一滴まで処理し、安全に包装することができます。

このシステムの注目すべき点は、3台の Stericleanロボットを含む最新のオートメーションハードウェアの適用により可能になった、その並外れた柔軟性です。もう一つの利点は、OPTIMAはリニアなシステムレイアウトがないため、ユーザーは最適なスペース利用のための新しい機会を活用できることです。これこそが、ストーブリの6軸ロボットと共に使用されるマルチユースコンセプトを定義するものであり、医薬品包装の未来を変える機械なのです。