PTD SUCCESS STORY

用于大功率长距离输电的GIL旗舰项目

在中国开创性的 220 kV气体绝缘线路 (GIL) 建设中,史陶比尔发挥了关键作用。该线路长达 30 公里,令人叹为观止。定制版 MULTILAM 柔性接头 ML-CUX 在最具挑战性的条件下成功通过了最严苛的负载测试,功能强大,毋庸置疑。

江苏南通滨江地区是中国主要的纺织和食品工业中心。随着城市扩张和绿色发展需要,南通市原有的架空输电线路需要全面更新。这条输电线路是最早的长距离输电线路之一,面对日益增长的能源需求和高负荷,它已达到极限。因此,当地启动了一项采用最新技术的大规模搬迁项目,其中采用 GIL 地下管廊来替代架空线路。史陶比尔定制的ML-CUX被用于大型滨江GIL管廊项目中的母线。

极端湿度和温度范围——项目面临的挑战

为了满足高度工业化地区日益增长的能源需求,GIL 系统的安装越来越多。滨江 GIL 管廊项目遇到了一些挑战,包括极端的湿度和温度范围。虽然 GIL 的设计、施工和安装较复杂,但它具有对景观影响最小、节省城市空间、电磁辐射低以及可安全替代架空线路等优点。在滨江 GIL项目中,原有的四条 220 kV高压架空输电线路被改造成了一条高约 1.5 米的浅埋式地下管廊,全长约 30 公里,是中国同电压等级中最长的输电线路。

滨江 GIL 管道的建设遇到了许多挑战,包括跨越河流、道路的复杂路径,以及港口通道和长江路等复杂地形。为了绕过这些障碍和城市交叉路口,工程师采用了顶管掘进这种对地表破坏最小的掘进方法。

安全可靠的母线接头是 220kV气体绝缘输电线路输电的关键因素。顶管跨度约 240 米,最大倾斜度约为 10 度。严峻的地质条件和结构障碍要求在设计中充分考虑大角度和高差。

GIL厂商的工程师们面临着两大难题。首先采用我司的ML-CUX表带触指,最大调整角度可达+/- 3.5度,有效的解决地质沉降问题。此外,GIL 的设计要求滑动寿命在数十年内达到数万次。而现有的设计方案无法满足这些严格的规格要求。GIL 的设计通过使用高性能柔性 ML-CUX,特别是管与管的连接,实现了高可靠性、简化了结构并延长了使用寿命。此外,GIL 还必须承受高湿度和零下 40 度到零上 50 度的高温。

史陶比尔的 GIL 母线连接器解决方案

220kV GIL 电连接的设计在耐用性、可靠性和安全性方面提出了挑战。为了克服这些障碍,史陶比尔工程师利用 ML-CUX 的高性能特征开发了一种连接解决方案。 该方案简化了加工和装配,只需要一个 ML-CUX 表带触指,替代了两条弹簧触指。所选解决方案包括使用一个直径约为 100毫米 的 ML-CUX/62N,这种特殊配置具有显著的优势,包括出色的公差吸收能力、最高的功率密度、低接触电阻和最低的发热量。最终,史陶比尔ML-CUX的性能超越了竞争对手,并成功通过了在中国进行的严格现场测试。

中国客户负责安装工作,史陶比尔杭州公司 (Stäubli Hangzhou) 提供全面的技术支持。史陶比尔杭州公司成立于 1997 年,是史陶比尔集团在欧洲地区以外的第一个生产基地。客户服务是这里的重中之重。有一次,在与瑞士总部的同事进行了长时间会议后,客户致电需求在安装现场提供技术支持。史陶比尔杭州公司立即对问题进行了分析和讨论。最终,技术支持人员连夜驱车赶往距离杭州近 300 公里的安装现场,成功解决了现场问题。

降低总体拥有成本,为客户带来更多益处

史陶比尔 ML-CUX 具有安装工作量小、电力传输稳定以及使用寿命长等多项显著优势。其他优势包括:

  • 节省材料:在与竞争对手的对比测试中,ML-CUX 的温升比同类产品低 10%。这种降低实现了纵向材料的节约。此外,通过减少沟槽深度,还可节省直径材料。
  • 以需求为导向:ML-CUX 可通过提供较大的偏转角度来适应 GIL 系统的设计,从而满足市场需求。
  • 接触电阻小,发热量低
  • 灵活性高,可补偿较大的公差和偏差
  • 通过全面型式试验确保高性能和高可靠性
  • 在整个生产过程中进行 100% 的检验,确保品质始终如一 

ML-CUX 的这些优势有助于降低总体拥有成本 (TCO)。

史陶比尔的 GIL 旗舰项目

GIL 解决方案具有可靠性高、运行免维护、使用寿命长以及对环境的影响相对较小等明显优势。滨江 GIL 管廊项目为今后的大型项目提供了宝贵经验。中国客户对史陶比尔 ML-CUX 的卓越性能表示认可。史陶比尔与中国合作伙伴的成功合作,为进一步联合应用于气体绝缘管道的建设奠定了坚实的基础。此外,史陶比尔已经参与供货安装了重庆 220kV陈宝线 GIL 项目。目前史陶比尔在参与前期设计的GIL项目还有浙江220KV育苗变,蔡阳变等。

滨江 GIL 管廊项目是所有参与方的成功典范,并已成为史陶比尔集团的重要旗舰项目。

MULITLAM flexo ML-CUX

应用

  • 出色的额定电流/短路电流负载能力
  • 极小的接触电阻和温升
  • 卓越的性能和寿命,适应母线热膨胀的补偿能力
  • 高抗冲击性和抗振性

客户收益

  • 安装工作量小
  • 稳定的电力传输 
  • 使用寿命长
  • 节省材料
  • 需求驱动
  • 接触电阻和发热量低
  • 灵活性高,可补偿较大的公差和偏差
  • 保证高性能和高可靠性
  • 在整个制造过程中进行 100% 检验,确保始终如一的高质量