- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
野戦病院に必要な技術設備は、市民保護に不可欠な要素です。チェコ共和国では、専門機関である VTÚ が設計・管理するコンテナワークプレイスがこれに該当します。Flídr medical s.r.o. が供給する野戦病院用の医療機器は、これらの救命任務のためにストーブリの CombiTac コネクタシステムを使用しています。
Flídr Groupの姉妹会社として2014年に設立されたチェコのFlídr medical社は、病室、手術室、集中治療室(ICU)、麻酔と蘇生、およびガスと電気接続転送に関する同様の要件を持つアプリケーション向けの医療機器の製造と供給に重点を置いています。
Flídr medicalは、野戦病院用のワークステーションを専門とし、最高品質の製品とサービスを保証するという目標を追求しています。これらの新しいプロジェクトの1つで、Flídrは革新的なアプローチで既存のソリューションを最適化するように依頼されました。彼らは、すでに野戦病院の技術をテストした設計者と医療スタッフの経験を頼りに、最適なソリューションを選択しました。
チーフデザイナーのPolách氏によると、以前に実装されたプラグイン接続ソリューションは技術的性能と顧客サポートの面で期待に応えられませんでした。最適な構成に関する革新的な開発アイデアとアドバイスが欠けていました。すべての要件を慎重に検討した結果、Polách 氏は、その高い性能と信頼性により CombiTac コネクタシステムの採用を決定しました。
「私にとって非常に重要なコミュニケーションと技術サポートはストーブリの重要な利点でした。大きな利点は、CombiTac コンフィグレーターで簡単に作成でき、設計ソフトウェアに簡単に統合できる仮想 3D モデルを提供していることです。さらに、CombiTac コネクタはすでに組み立てられており、すぐに使用できる状態になっているためさらに時間を節約できます」と、ストーブリとの協力関係についてPolách氏は述べています。
CombiTac コネクタは現在、集中治療室や手術室のコンテナで Flídr medicalによって使用されています。これらのコンテナは高度な建設モデルに基づいており、両側を折りたたむことができレイアウトがコンテナの元の面積のほぼ3倍に拡大します。コンテナの摺動部分を電気や医療用ガスに簡単かつ安全に接続できるため、このコンテナサイズの拡大がモジュール式のオールインワンコネクタを使用する理由です。ストーブリの CombiTac コネクタシステムは、この接続が高速で信頼性が高く、すべての要件を満たし、電気の専門家を必要とせずに簡単に設置できることを保証します。
病室、手術室、集中治療室(ICU)、麻酔、蘇生、気体および電気接続の転送に関する同様の要件を持つアプリケーション用の医療機器。