- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
PSAシンガポールは、将来の世界貿易の成長に対応するため、海運の未来に革命を起こすために、ターミナル業務を完全に自動化した新港を建設する準備を進めています。自動運転プラットフォームは、運転プロセス中に自動的に充電されます。ストーブリの急速充電接続ソリューションは、4〜5時間の連続運転でわずか20分の充電時間を実現し、ストーブリのマルチコネクトシステムを統合したメンテナンス目的で急速バッテリー交換システムを実装しています。
PSAシンガポールは、世界最大のコンテナ積み替えハブにランクされています。その優れたネットワークサービスは、荷主と世界600の港に接続する船会社を結び付けます。2019年、PSAシンガポールのターミナルは8,520万TEU(TEU:20フィート換算単位)のコンテナを取り扱った。PSAは、世界貿易の将来の成長を見越して、2021年に第1段階として開港するトゥアスに新たなメガポートを建設している。この未来の港は、完全に自動化されたターミナル運営と、シンガポールの接続性をさらに高めるためのより広範なサプライチェーンエコシステムの構築を特徴としています。
PSAは、この新しい自動化メガポートの準備として、Pasir Panjangターミナルの現在のオペレーションでこれらのプロセスをテストしています。この開発の一環として、積載量65トン、巡航速度25km/hの完全バッテリー駆動のAGV(無人搬送車)の評価も行っています。電気駆動により、エネルギー効率が高く、メンテナンスが少なくて済み、港湾業務のCO2排出量削減にプラスの効果があります。
これらの新型車プロジェクトは、新技術、新サプライヤー、PSAが指定した新設計を組み合わせたものです。AGVは可能な限り多くの動作時間を提供することになっているため、エネルギー供給の充電は、時間とコストの両面で完全に自動化され、信頼性が高く、効率的である必要があります。
運転時間中にバッテリーをリロードする最速かつ信頼性の高い方法は、ストーブリの自動急速充電接続ソリューション(QCC)です。ニース空港のバスのパイロットプロジェクトでも同様のセットアップが好評だったため、PSAは納得しました。メンテナンス中にバッテリーの交換が必要になった場合は、ダウンタイムをできるだけ短くする必要があります。ここで、ストーブリのバッテリー接続用クイックマルチコネクトシステム(MCS)は、PSAのエンジニアを納得させ、操作の信頼性と効率を高めるために統合されました。
PSAは、関係するすべての技術サプライヤーとともに、多数の嵌合サイクル用に設計され、接点要素を保護するための完全密閉設計を特徴とし、低メンテナンスを保証するため、長いサービス寿命を提供するQCCソリューションの実装を決定しました。高い安全性は、完全にタッチプロテクトされた防水設計によって保証されています。この電気接続ソリューションは、20分未満の充電時間でAGVの4〜5時間の連続運転を可能にする電力を供給します。
機能に関する最新の適応は、PSAエンジニアリングチームと非常に緊密に協力して、ストーブリのエンジニアリング専門家によって実装されました。このアプローチにより、QCC充電ステーションに統合された角度と位置のずれ補正が、AGVの自動到着と出発に適していることを確認しました。港湾での屋外環境上の課題に対応するため、お客様の仕様に合わせて気密性を高めています。
稼働中のAGVフリートの高可用性を維持するために、バッテリーパックの迅速な交換が実装され、AGVの船外でバッテリーのメンテナンスを実行できるようになります。電源の接続と切断は、人の手を介さずに迅速、安全、簡単に処理する必要があります。ストーブリ・マルチ・コネクト・システム(MCS)は、さまざまなエネルギー源を集中管理し、1つの動作で接続します。したがって、このシステムは、そのような自動的で迅速な操作に最適です。
ストーブリの接続ソリューションは、PSAのAGV運転における生産性と継続性を確保し、急速充電接続システムは、最小限の時間で高い電力伝送を約束します。過酷な環境条件や水の浸入に対する耐性により、この接続および充電ソリューションは、使用されているMULTILAMコンタクト技術の独自の特性により、高い信頼性と効率を実現します。さらに、メンテナンス中のバッテリー交換は、必要なすべての接続の自動結合により、非常に迅速に行われます。
ストーブリのエンジニアリング専門家は、現場での実装を徹底的にサポートし、PSAのエンジニアリングチームと関係する技術サプライヤーの両方と緊密に連携して、PSAのバッテリー駆動フリートに安全で信頼性の高い高出力送電ソリューションを提供しました。
PSAシンガポールは、世界最大のコンテナ積み替えハブにランクされています。 その優れたネットワークサービスは、荷主と世界600の港に接続する船会社をつなぎます。 PSAは、将来の世界貿易の成長に対応するため、海運の未来に革命を起こすために、完全に自動化されたターミナルオペレーションを備えた新しい港を建設する準備をしています。
QCサークル(QCC)
MCSの