- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
シュトルーデル生地の二次包装の自動化は、スペースの問題でほとんど失敗しました。ストーブリの6軸ロボット「Sisi」と「Franz」のスリムなデザインと安全機能のおかげで、実装が可能になりました。
ウィーンのWeinbergmaier GmbHでは、ストーブリのロボット「シッシ」と「フランツ」(従業員がそう名付けた)が、高品質のシュトルーデル生地を1.5秒のサイクルで梱包しています。包装ラインの特徴は、天井に取り付けられたロボットのペアと安全柵の欠如です。
プルシュトルーデル生地の製造は、最も才能のあるアマチュアベーカリーにとっても真の課題です。デリケートな生地は徹底的にこね、できるだけ薄く巻く必要があります。
今日シュトルーデルとして知られているものの最初のレシピは、1696年にウィーンで出版されました。ここ「世界のペストリーの首都」では、シュトルーデル生地が何十年にもわたって工業規模で生産されており、これは世界的にもユニークなことです。Weinbergmaierは、3つの生産ラインで、サッカー場を1日で満たすのに十分なToni Kaiserブランドのプルシュトルーデル生地を生産しています。需要の高まりに対応するため、レストラン業界向けの幅広のシュトルーデル生地を製造するラインには、ロボット支援の最終包装ステーションが設置されました。
このコンパクトなシステムは、ホイルで包まれた4つの容器に、それぞれ125グラムの生地を2枚入れて段ボール箱に詰めます。6°Cの クーラーから出てくる包装ユニットはステーションに到着し、そこでコンベアベルト上に正しく位置合わせされ、ロボットの作業エリアに運ばれます。ストーブリ のTX2-60 ロボットであるSissiは、ショベル型のグリッパーで一度に4つのホイルパックユニットをピックアップします。
同時に、ストーブリの2台目のロボットが段ボール箱を準備します。TX2-60Lのフランツは 、アームが長いため、シッシよりも大きいです。6軸ロボットには真空グリッパーが装備されており、マガジンから段ボール箱を取り出し、4つの接着剤ノズルに通し、ネガ型に押し込みます。これでパッケージの準備が整いました。
フランツがシシィのために段ボール箱を準備している間、彼女の仕事は4つの容器を慎重にその中に入れることです。 TX2-60 は、非常にダイナミックであると同時に、製品との連動性も必要です。シシィはこの規律を完璧にマスターし、デリケートなお菓子へのダメージを防ぎます。次に、改ざん防止シールが貼られ、バッチ番号と製造日が記載されたインクジェットマーキングが付けられます。
システムのプロジェクト計画には、利用可能なスペースが非常に限られているという大きな課題がありました。当初は、利用可能なスペースが十分ではないと思われました。しかし、ロボットを吊り下げ、安全柵をなくすことで、このシステムを実現できました。
革新的なCS9コントローラを搭載したストーブリのロボットTX2シリーズは、実現可能性に大きく貢献しました。このロボットは、安全カテゴリSIL3-Pleの厳しい要件を満たし、安全ツールや安全ゾーンなどの機能を備えているため、特定の領域を定義して恒久的に監視することができます。ロボットは、設定された安全ゾーン内で障害物が検出されると、自動的に完全に停止します。このイノベーションにより、安全柵なしで包装ラインを操作できます。
さらに、ストーブリのロボットは、密閉された筐体、平坦な表面、内部配線により、優れた衛生レベルを提供し、食品産業での使用に重要な論拠となっています。