サクセスストーリー

ロボットが詰めた特製鍋調味料

郷土料理を作るためのレディーミクストを製造する中国のメーカーは、袋の最終包装を自動化することで、生産性を向上させ、労働者の身体的負担を軽減することに着手しました。ストーブリのスカラを16台設置することで、同社は目標をいとも簡単に達成することができました。

お客様にとってのメリット

  • 従業員の身体的負担の軽減
  • 生産性の向上
  • 容量は容易に増やすことができる
  • 高レベルの信頼性と可用性

タスク

食品袋の最終包装の自動化

重慶Qiaotou Foodは、中国ですぐに使用できる鍋混合物の最も有名なメーカーの1つです。現在、16台のストーブリTS60 4軸ロボットが、中国の郷土料理用のソフトバッグを箱に詰めています。包装工程を自動化することで、食品メーカーは生産性を向上させ、従業員を反復作業から解放することができました。

スイス人にとってのフォンデュは、中国人にとっての「鍋」です。テーブルに置かれた鍋の器は、野菜、肉、魚、スパイスなど、さまざまな具材がたっぷり入ったスープのベースを加熱するために使用されます。この料理の人気は、さまざまなフレーバーや調味料ですぐに使用できる材料混合物が利用できるおかげで高まっています。主要メーカーの1つは、重慶Qiaotou Food Co(略してQiaotou)です。同社は原料袋を大量に生産しているため、最終工程の包装は生産性向上の明らかな候補でした。

解決

ストーブリの4軸ロボット16台が最終梱包を担当

成都景威の自動化専門家は、ソフトバッグの自動包装機の設計と製造に豊富な経験を持ち、ストーブリの4軸 TS60スカラロボットを中心に構築されたシステムの設計と設置を依頼されました。

鍋袋の包装ラインには、16台ものストーブリTS60があります。ソフトバッグはベルトコンベアに載せられ、4軸加工機がバキュームグリッパーで4個ずつピックアップし、箱に入れます。これを8回繰り返し、各箱には32袋が入っています。1台のロボットのサイクルタイムは約2.7秒です。生産速度は現在、毎分90パックの連続です。これは、さらなる需要の増加に容易に対応するために、生産能力を大幅に増やすことができることを意味します。

お客様の使用状況

生産性の向上 – 作業者の疲労を回避

一見すると、この場合、人員削減が自動化の主な目標に含まれていなかったことに驚くかもしれません。Qiaotouは、主に従業員の身体的負担を軽減したいと考えていました。この目標は達成され、同時に最終包装の効率も向上しました。

エンドユーザーは、新しい包装ラインとセル、そしてロボットの選択に完全に満足しています。設置は順調に進み、機器はトラブルなく稼働しています。

新しいソリューションのさらなる利点は、スカラキネマティクスの 優れた設計から来ています:デルタキネマティクスと比較して、スカラロボットはより大きなパッキング深さとより高い柔軟性を可能にします。さらに、TS60 は 、同じ負荷でより高速で高い生産性を実現します。場所を取らず、全軸で動きの安定性に優れています。