石油・ガス, 鉱業

エネルギーと原材料の世界的な需要は増加の一途をたどり、プロセスや新しい資源の開発はより複雑になっています。原材料とエネルギーの消費量の増加に伴い、生産コスト、エネルギー効率、安全基準などの側面もますます重要になっています。同時に、石油、ガス、鉱業も気象保護に対する需要が高まっています。これらの新たな課題は、自動化、電動化、エネルギー管理、デジタル化の推進によって解決され、ストーブリはこれらの野心的な計画に適したコネクタソリューションを提供します。

ストーブリは、生産性の向上、プロセスの効率化と安全性の向上、持続可能なエネルギー利用に貢献する高品質の製品とコネクタソリューションを提供しています。ストーブリのコネクタは、過酷な環境条件下での優れた性能で特に知られており、設置場所に関係なく、さまざまな用途の運用において高い柔軟性を実現します。たとえば、ストーブリのコネクタは、電源、開閉装置、デバイスやポンプのパワーエレクトロニクス、換気、電気採掘車両の充電に使用されています。同時に、当社のコネクタ ソリューションの優れた機能は、石油、ガス、鉱業における高い要件を満たしながら、TCO(維持管理総経費) と OPEX (営業費)の削減に役立ちます。長年培われた経験とノウハウを持つストーブリは、発見および探査アプリケーションにおけるカスタマイズされたコネクタソリューションの経験豊富なパートナーです。



ニーズに合った製品を見つけてください

フィルターのリセット